E/E 架构的演进
随着“CASE”的发展,E/E 架构已从传统的分布式网络配置进化到集中式和 Zone 架构。越来越多的复杂功能集成到单个 ECU 以实现“CASE”(网联化、自动化、服务化、电动化)。因此,单个 ECU 可搭载多个 MCU 和 SoC,并且在这些设备上运行的软件规模和复杂性也越来越大。即便如此,xEV 市场的蓬勃发展表明,客户越来越期望在更短的时间内开发出软件更强大的 ECU。瑞萨推出了多核、多设备调试和开发工具,有助于加速客户的 ECU 开发过程,减少设计阶段后期返工。
图1. E/E Architecture Transformation
多设备系统调试
越来越多的单个 ECU 可具备多个功能、配置多个设备。 网关 ECU 的配置示例如下所示。(图 2)
图2. Gateway ECU
对于在多个设备之间共享数据的软件,例如网关 ECU,系统配置将多个软件生成的数据存储到其他设备的共享内存中。
在开发这些多设备构成的软件时,其开发难度往往令人难以想象。假如,在测试过程中观察到了错误行为,将错误数据写入了共享内存。为了解决这个问题,首先需要识别设备上的哪个软件出现了问题。
如果错误数据存储在设备 B 的共享内存中,常见的调试方法就是停止设备 B 的操作并用调试器检查寄存器、内存和变量值的状态。但是,即使设备 B 停止运行,设备 A 仍处于运行状态。这意味着无法观察到问题出现时的变量值,更加难以找到根本原因。(图 3)
图3. Debug Environment
本次推出的多设备调试和跟踪工具通过结合数据访问历史的同步中断和跟踪功能,可轻松识别设备 A 上的哪个软件正在写入错误数据(图 4)。
图4. Multi-Device Debug and Trace
通过同时调试多个设备,能够在共享内存和网络等资源的同时检查各设备协同工作的整个系统的软件行为,从而快速识别根本原因并分析问题。
有关同步调试功能的介绍,请参考此处的说明和视频展示。
未来发展
瑞萨的终极目标是提供用于整个车辆的调试工具集。 对于在错综复杂的 E/E 结构中运行的软件,我们相信本款多设备调试和跟踪工具只是分析其行为的开始。
图5. Renesas final goal is to provide debugging tool sets for the entire vehicle
为了使多设备调试和跟踪工具更接近我们的最终目标,我们正在考虑两种方案:第一种方案是在 R-Car S4 上应用 RH850 内核和 Arm 内核的同一时间线跟踪。这一点我们已经实现,并考虑在不同内核和多个设备上跟踪同一时间线。这将进一步强化本文介绍的多设备同步调试功能。
第二种方案是除了使用 ICE 的调试以外,还针对来自多种工具的跟踪和日志信息。其概念如图 6 所示,对目标板获取自各工具的输出(带有时间戳的 CPU 跟踪信息、日志信息、性能分析信息等)进行分析,并在同一时间线上显示这些跟踪信息。我们认为这将有助于分析故障事件,所以将继续开发工作,希望通过充分利用已连接的工具生态系统,最大程度地帮助客户节省投资成本。
图6. Debugging Concept
考虑到未来的各种 ECU 调试方法,瑞萨将继续提供新的系统支持,例如增加 IDE 功能以支持虚拟交钥匙,从而在实际机器调试的同时,即可着手于早期软件开发。