山内 和豊 (Yamauchi Kazutoyo)
技師 (Senior Staff Engineer)
已发布: 2022年7月1日

瑞萨RX单片机团队不断提出简化DSP应用的建议。

  • 低成本实现DSP
  • DSP行为的可视化
  • RX单片机的DSP应用建议
图像
RXマイコンのDSP応用

DSP应用涉及家电、工业、保健和医疗等多个领域,随着IoT化/云化的发展,其应用范围有望进一步扩大。然而,DSP的应用往往伴随着复杂的操作和较高的成本,在应用系统的开发上客户们的决策和选择也是越来越小心谨慎。 

图像
DSPの応用分野:家電、産業、ヘルスケア・医療など

因此,作为可低成本实现的DSP应用示例,我们公开了一款采用RX系列最新低端单片机RX140的FIR滤波器示例程序。

  • 向RX140直接输入模拟信号(采样频率:约10KHz)
  • 通过3个FIR滤波器确定输入信号的频带
  • 评测结果通过评测板上的LED指示灯进行显示
  • 通过集成开发环境e2 studio的波形显示功能对FIR滤波器的输入和输出信号进行可视化
图像
RX140サンプルプログラムのシステム概要
示例程序的系统概要
图像
e2 studioによるFIRフィルタの入力信号と出力信号の可視化
通过e2 studio对FIR滤波器的输入和输出信号进行可视化

示例程序的设计充分利用了RX140的特点。

  • 搭载了可高速执行DSP运算的RXv2 CPU
  • 利用RX系列DSP库,以最大发挥RXv1/v2/v3 CPU的性能
  • 实现单体芯片系统(A/D转换、DSP、HMI)

广大用户可以参考示例程序,快速开发出低成本的DSP应用系统。

虽然示例程序仅是一个简单FIR滤波器的实例,但数字滤波器本身包含了多种应用(传感器数据分析、提高语音识别精度、提高电源质量等)。
欢迎大家在最新款RX140单片机环境下来体验一下DSP应用系统的开发。

了解更多信息

文档

类型 文档标题 日期
应用文档 PDF 1.31 MB 日文
1 item