我是来自瑞萨电子的竹原。
我参与了电池管理系统评估套件示例应用模型和软件的开发。
本博客将介绍瑞萨提供的电池管理系统(BMS:Battery Management System)应用模型和软件。
1. 关于BMS应用模型和软件
电动汽车中普遍使用的锂离子电池具有能量密度高、重量轻等优点,但如果使用方式错误则可能引发起火事故,因此需要注意。为了有效和安全地使用锂离子电池,我们需要准确了解电池的充电状态(SOC:State Of Charge)和健康状态(SOH:State Of Health),而BMS在这方面起到了作用。在以往,这些状态参数一般通过电荷量的累计(库仑计数)和电池电压的SOC特性进行计算。近年来,通过运用估计算法,实现了更高精度的估计。
为了提高估计的精度,需要考虑目标电池的特性,调整估计算法所用参数。但这一过程必须对电池进行反复充放电,需要花费大量的时间。此外,还有上文提到的电池特有的起火风险,所以在评估时需要非常谨慎。近年来,为了延长续航里程,电池的高电压化及大容量化趋势愈发明显,评估过程中有时会在超过1,000V的高输出电压下处理电池,这增加了触电等风险。
针对这些开发工时和安全方面的问题,可通过基于模型的模拟进行解决。与在真实环境中进行充放电所需的时间相比,模拟时间仅需前者的1,000分之一,同时,在虚拟环境中也没有触电或起火的风险。
瑞萨将提供示例应用模型和软件来减轻客户的开发负担。
2. BMS应用模型和软件的优势
瑞萨提供的BMS应用模型和软件拥有4大优势。
第一大优势是减少实机评估过程中出现的返工。首先,瑞萨可提供Simulink示例应用模型,从设计阶段开始进行仿真。Simulink模型提供了估计SOC和SOH的模块,能够在实机评估前通过PC确认仿真结果,改进估计算法。
第二大优势是削减应用软件的开发工时。瑞萨提供的示例应用模型机制可自动生成在微控制器上运行的软件。
第三大优势是削减驱动软件的开发工时。瑞萨可提供控制电池管理芯片(BMIC:Battery Management IC)和智能电源设备(IPD:Intelligent Power Device)的示例驱动软件,通过组合应用软件,客户无需自行编程即可实现实机操作。
最后,瑞萨还会提供应用笔记,涵盖从PC仿真到板上代码执行的所有内容。该文档减少了学习瑞萨评估环境所需的时间。
以上四大优势可帮助客户减少1.5个月以上的开发工时,具体如下:
- 创建应用模型:2周以上
- 嵌入应用软件:2周以上
- 创建带驱动软件的BMIC控制应用:1周以上
- 学习模型开发环境、软件开发环境以及板卡的使用方法:1周以上
3. 两款BMS评估套件
瑞萨提供了可运行上述BMS应用软件的两款评估套件。每款评估套件均搭载了具有高测量精度与优异长期漂移性能的BMIC。
第一款评估套件搭载了5片BMIC以及符合ASIL-D具备高安全性的RH850/P1M。
第二款评估套件包含带1片BMIC的板卡以及符合ASIL-B具备经济效益的RH850/F1KM-S1板卡。
4. 瑞萨评估环境
如上所述,使用实际电池对微处理器上的软件进行评估时,充放电需要较长时间,更难以安全地对异常状态进行试验。为此,瑞萨从可复制性与安全性角度出发,使用电池模拟器进行评估。瑞萨提供的应用模型和软件已通过电池模拟器进行了实机评估,因此可以放心使用。
最后,如果您有兴趣了解本博客提到的产品,请从以下网站获取最新信息并与我们联系。