脉搏血氧仪是一种医疗设备,可间接监测患者的血氧饱和度和心率。 这种通过电池供电的便携式脉搏血氧仪在医院和诊所中是很受欢迎的。

瑞萨电子的高集成度传感器OB1203是业界最小的光学生物传感器模块,具有用于反射光体积描记法的全集成生物传感器。 使用适当的算法,它可以确定人的心率,血氧饱和度(SpO2),呼吸频率和心率变异性。 脉搏血氧仪通过I2C接口将该数据传输到MCU,以进行系统报告。

该设计针对手持应用进行了优化,并结合了基于Arm®的RA2A1微控制器。 凭借其模拟支持,它可以简单地对锂离子电池进行USB充电,而无需其他组件。 电压和电流可以通过实时反馈来进行监控,同时可以根据需要调整充电模式。

主要特点:

  • OB1203可用于实现可充电脉搏血氧仪的最简单方案,测量血氧和心率
  • 基于MCU的锂电池管理,包括预充电,CC,CV充电模式,过流,过压和过热保护

系统框图