波束成形阵列的 RF/模拟子集这一成功组合是 5G 基站的一部分。 该系统通过滤波器和 F52x8 系列波束成形器 IC 控制往返于天线阵列的传输和接收信号。 F5728 升降频转换器 IC 用于混合数据内容和载波频率,以妥善传输到端点。 该 IC 也对接收信号进行解调,以分离数据内容以便解释。 8V97003 合成器可让系统使用扩展频谱。 8V19N882 是一个带抖动衰减的精确时钟发生器,它为系统提供纯正的基准时钟,以防杂散谐振和光谱渗透。 RAA214020 因其极低噪声特性而被使用,以帮助向系统提供纯正时钟。

系统优势:

  • 系统面向 5G 和宽带无线应用 2 x 2 天线架构进行优化。
  • 每通道提供超过 15.5dBm 的线性输出功率。
  • 方案实现极具成本效益的无线电设计,为广域网、小型基站和宏基站,以及用户驻地设备 (CPE)、固定无线接入(FWA)节点和各类其它应用的无线基础设施扩展了信号覆盖范围。

目标应用:

  • 5G 毫米波基站相控阵系统
图像
Base Station Antenna Front End

description文档

file_download下载