WattShare技术将消费类电子产品、工业和医疗移动设备转变为无线充电中枢
2020年9月8日

2020 年 9 月 8 日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布推出采用瑞萨独有 WattShare™ 技术的P9415-R无线电源接收器,作为其无线电源解决方案的最新成员。新型15W无线电源接收器使智能手机、移动电源以及便携式工业和医疗设备能够对其它具有无线充电功能的移动设备及配件进行无线充电。P9415-R在发射器/接收器(TRx)模式下具有高达5W的发射功率功能,同时能够在Qi发射器上接收高达15W的功率,从而可随时随地快速、便捷地为移动设备充电。

瑞萨电子移动、基础设施及物联网电源事业部副总裁Andrew Cowell表示:“2020年将是无线充电技术成为市场主流的一年。无线充电将从高端智能手机扩展至中端设备,并在智能手机市场以外的消费类产品及工业设备中得到更广泛的普及。通过P9415-R,我们很荣幸能够让瑞萨先进的WattShare技术惠及更大的用户群体,带给客户更广泛、更可靠、可扩展且灵活的解决方案,使便携式设备实现快速、方便且经济的无线充电功能。”

P9415-R基于瑞萨专有的WattShare技术,并结合接收器和发射器的功能,只需将智能手机、智能手表、真无线耳机盒等产品置于智能手机或其它便携式工业及医疗设备上,即可对其进行无线充电。在WattShare TRx模式下,P9415-R使这些移动设备能够改变功率流向,并提供高达5W的功率来为其它设备充电。客户可使用相同的无线电源线圈和相同的P9415电路完成无线接收和电能传输。

P9415-R无线电源接收器的关键特性

  • MTP非易失性存储器,便于固件和设备功能更新
  • GUI支持用户自定义,提供更大灵活性
  • 在专有模式下可接收高达30W的功率
  • UVLO低至2.7V,以增加可用的充电面积及建立快速连接
  • 提升了IOUT电流检测精度,从而提高了异物检测(FOD)能力
  • 支持更便捷的Qi认证途径,缩短产品上市时间
  • 双向通信支持专有身份验证及加密
  • X-Y校准电路,可更好地对齐接收器/发射器设备
  • 支持WPC 1.3——瑞萨首款支持WPC 1.3的无线电力接收器

瑞萨电子作为全球领先的无线电源解决方案供应商,产品涵盖智能手机与其它应用中使用的电源接收器(PRx)和充电板,以及车载应用中的功率发射器(PTx)。有关瑞萨无线电源解决方案的更多信息,请访问https://www.idt.com/wirelesspower

供货信息

P9415-R 15W WattShare无线电源接收器现已上市。更多信息,请访问www.idt.com/P9415R

(备注) WattShare是瑞萨电子集团的商标;本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。