全新F61xx IC为卫星通信、雷达和点对点通信系统中的相控阵天线提供低功耗与高集成度解决方案
2021 年 11 月 16 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,扩展其毫米波LNA和Tx BFIC产品阵容,推出以下三款全新双波束有源波束成形器IC产品:
- 用于Ku波段卫星通信的F6121
- 用于Ka波段卫星通信的F6122
- 用于Ku波段雷达和视距通信的F6123
新的IC相较同类产品在功耗、噪声系数、尺寸紧凑程度和易于集成等方面具有优势,是下一代低延迟电子扫描天线的关键使能,可广泛用于航空通信(IFC),海事、移动卫星通信和低地球轨道(LEO)地面终端领域。
全新F61xx Rx产品是率先商用的具有双波束功能的产品,可以在整个Ku和Ka卫星通信波段上进行“先接后断”无缝切换或同时进行多卫星、多轨道操作。F61xx为OEM厂商提供LNA选型和布局摆放的灵活性,以提升噪声系数和系统G/T性能。得益于这些优势,此产品已被主要卫星通信解决方案供应商和OEM厂商用于半双工及全双工系统设计,预计将于2022年开始量产。
瑞萨电子射频通信、工业与通信事业部副总裁Naveen Yanduru表示:“我们的客户在从机械天线转向电子扫描天线时面临三个主要挑战:热管理、集成尺寸和性价比。全新双波束F61xx产品打造了业界所需的高性价比、高效率、低噪声和紧凑尺寸特性,适用于下一代低延迟卫星通信、雷达与通信系统,并将在更多场景中连接更多用户。”
关于全新卫星通信波束成形器IC
第二代F61xx双波束成形器IC解决了设计人员从笨重的机械扫描天线过渡至重量更轻、外形更精简的有源电子扫描阵列天线(AESA)时所面临的散热、集成与成本挑战。新产品降低了功耗,增加了片上波束状态存储器,可实现双波束操作(亦可配置为单波束,可节省40%的功耗),并大幅提升RF性能,成为完善的sub-6GHz RFIC产品组合和近期推出的5G毫米波产品线的有力补充。
卫星通信波束成形器IC也是瑞萨电子全新Ku波段卫星通信系统成功产品组合的一部分;该组合还包括电源管理及时钟产品。瑞萨现已推出250余款“成功产品组合”,包含互补的模拟、电源、时钟和嵌入式处理器产品,可以构建易于使用的架构,简化设计流程,并帮助客户显著降低面向各类应用的设计风险。了解此方案和其它瑞萨解决方案,请访问:renesas.com/win。
F61xx产品的关键特性
- 可灵活支持双/单波束、全/半双工、单/双极化以及一维和二维阵列架构,相较同类产品具有优异的功耗与级联噪声系数性能
- 高度紧凑的封装尺寸,在Ku波段λ/2波长的网格面积占用率<4%;宽松间距的FC-BGA封装可降低集成复杂度并提升射频隔离度。
- 快速而灵活的数字接口,带有片上波束状态存储器,可实现低延迟天线波束的100ns级别切换。
供货信息
F6121 Rx BFIC,以及F6921 LNA和F6521 Tx BFIC现已投产,支持Ku波段LEO和GEO地面终端的半双工与全双工天线设计。F6121、F6122和F6123 IC现已上市,并计划在2022年向卫星通信和雷达系统设计厂商供货。有关F61xx波束成形器IC的更多信息,请访问:renesas.com/satcom。
关于瑞萨电子RF通信产品事业部(RFD)
过去十年中,RFD在通信革命中持续发挥着关键作用,出货量超过3.7亿片。我们的产品凭借高信噪比和高线性度技术享誉全球。我们以能够成为蜂窝基础设施、卫星通信和其它工业应用领域头部企业的可靠合作伙伴而深感自豪。
关于瑞萨电子集团
瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号及领英官方账号,发现更多精彩内容。
(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。