ISL8274M双输出30A和ZL9024M 33A模块为先进的FPGA、DSP、ASIC和存储器提供高功率密度和效率的电源解决方案
2018年1月31日

2018年1月31日,日本东京讯  – 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出两款新型完全集成的数字DC/DC PMBus®电源模块,这两款新产品提供同类最高的功率密度和效率。双输出ISL8274M可工作于5V或12V输入电压轨,提供两个30A输出和高达95.5%的峰值效率,采用紧凑的18mm x 23mm封装尺寸。新的ZL9024M可工作于3.3V的输入电压轨,输出高达33A,采用紧凑的17mm x 19mm封装尺寸。这两款器件为用在服务器、电信、数据通信、光网络和存储设备中的FPGA、DSP、ASIC和存储器提供负载点(POL)电压转换。两款器件都是易于使用、可通过PMBus配置的电源模块,在一个模块内集成了控制器、MOSFET、电感器和其他无源元件,因此减少了所需占用的电路板空间,并降低了物料成本。

ISL8274M和ZL9024M数字电源模块采用瑞萨已获专利的ChargeMode™控制架构,在绝大多数情况下,该架构可提供高于90%的极高转化效率。这两款电源模块针对输出电流负载阶跃提供单时钟周期快速瞬态响应,这种负载阶跃在处理功率突发的FPGA和DSP中很常见。无论输出电容器随温度、容量或老化如何变化,无补偿工程设计都可以让模块保持稳定工作。此外,无需外部分立式补偿网络还节省了所需占用的电路板空间和物料成本。ISL8274M支持4.5V至14V输入电压,ZL9024M接受2.75V至4V输入电压。这两款模块都提供低至0.6V的可调输出电压。

这两款密封的模块都采用瑞萨专有的高密度阵列(High Density Array,简称HDA)封装,通过单层传导性衬底提供无与伦比的电气和热性能,该衬底降低了引线电感,并主要通过系统电路板散热。HDA的铜引线框架结构允许这两款模块在很宽的温度范围内以满负载运行,而无需气流或散热器。ISL8274M和ZL9024M还提供几种保护功能,以确保在异常运行条件下安全运行,这进一步提高了两款器件的稳健性和可靠性。

 

瑞萨电子工业模拟和电源业务部副总裁Philip Chesley表示:“ISL8274M和ZL9024M扩展了瑞萨的密封数字电源模块产品线,为客户提供了首款双输出30A数字电源和首款33A数字电源。这两款器件的高功率密度、高效率和快速瞬态响应满足了客户对单轨、多轨电源的需求。”

 

  • 30A双输出开关模式数字电源,输入电压范围为4.5V至14V,可编程Vout范围为0.6V至5V。
  • 解决方案支持PMBus,可实现全面的系统配置、遥测以及对所有转换和运行参数的监测。
  • 可通过编程设定Vout、软启动、软停止、启动时序、裕度调节以及欠压、过压、欠流、过流、过冷和过热门限。
  • 监测Vin、Vout、Iout、温度、占空比、开关频率和故障。
  • 电源良好指示器,以及随电压、负载和温度变化提供±1.2%的Vout准确度。
  • 使用外部电阻器实现标准设置的引脚搭接模式。
  • 内部非易失性存储器可用于保存模块配置参数,以及报错日志。

 

  • 33A开关模式数字电源,输入电压范围为2.75V至4V,可编程Vout范围为0.6V至1.5V。
  • 解决方案支持PMBus,可实现全面的系统配置、遥测以及所有转换和运行参数的监测。
  • 可通过编程设定Vout、软启动、软停止、启动时序、裕度调节以及欠压、过压、欠流、过流、过冷和过热门限。
  • 监测Vin、Vout、Iout、温度、占空比、开关频率和故障。
  • 电源良好指示器,以及随电压、负载和温度变化提供±1.2%的Vout准确度。
  • 使用外部电阻器实现标准设置的引脚搭接模式。
  •  内部非易失性存储器可用于保存模块配置参数,以及报错日志。

 

设计工程师可以用瑞萨的PowerCompass™ 工具找到满足其具体需求的电源模块和其他元件、建立系统多轨电压以支持FPGA或处理器、进行系统概要分析并产生定制参考设计文件。

 

瑞萨的PowerNavigatorTM GUI简化了数字电源模块配置、验证以及对所有器件参数和遥测的监测。使用该工具无需编写代码,就可简便地修改数字电源的功能。

 

采用耐热增强型18mm x 23mm x 7.5mm HDA封装的ISL8274M已开始供货,以1000片为单位批量购买,每片价格为39美元。ISL8274MEVAL1Z评估电路板也已开始提供,价格为150美元。更多信息,敬请访问: www.intersil.com/products/isl8274m

 

采用耐热增强型17mm x 19mm x 3.5mm HDA 封装的ZL9024M已开始供货,以1000片为单位批量购买,每片价格为29美元。ZL9024MEVAL1Z评估电路板也已开始提供,价格为95美元。更多信息,敬请访问: www.intersil.com/products/zl9024m

(备注)ChargeMode,PowerCompass和PowerNavigator是瑞萨电子的商标。 PMBus及其logo是SMIF,Inc.的商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名均为其各自所有者的商标或注册商标。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。