IDT 创新的无线电源发送器和接收器获评 2012 年度中国最具市场潜力电源管理产品奖

2013年2月7日

新闻稿
2013 年 2 月 7 日

拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT®公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,其创新的无线电源发送器和接收器荣获《中国电子商情》编辑选择奖。由于可帮助 OEM 厂商在产品的大范围铺开中克服成本和尺寸障碍,IDT 的解决方案被认为是 2012 年度中国最具市场潜力的电源管理产品。
 

IDT 公司副总裁兼模拟与电源产品部总经理 Arman Naghavi 表示:“很荣幸能够获得《中国电子商情》编辑选择奖,彰显了我们在市场上的领导地位。由于在板面积和成本方面拥有显著优势,IDT 完全兼容Qi 标准的无线电源发送器在全球广大电子厂商中获得广泛的关注。作为发送器的补充,我们的无线电源接收器以业界领先的功能组合,为我们的客户提供先进的和高度灵活的解决方案。”
 

IDTP9030 是目前全球集成度最高的单芯片无线电源发送器,将大量分立元件集成为一个简化的、具有成本效益且高效的解决方案。通过 IDTP9030,客户能够开发满足无线充电联盟(WPC)Qi 标准的、专有的或多模式充电站,可部署于各种地点,包括家庭、办公室、图书馆、商店、公共等候区、机场和飞机上。
 

IDTP9020 高效单芯片无线电源接收器作为IDTP9030的补充,拥有“多模式”工作特性。它拥有内置协议检测,可支持 Qi 与专用模式间的动态转换,体现出解决方案出色的价值追求。
 

另外,IDT 现在还提供 IDTP9035 和 IDTP9036 无线电源发送器,为满足 WPC Tx-A5、Tx-A6 和 Tx-A11线圈 配置而设计。这些器件扩展了IDT兼容 WPC Qi 标准发送器的产品系列,适用于单线圈 5V输入 和三绕组 12V输入 的应用。
 

IDT 的无线电源 IC 目前正在向合格客户提供样品。更多关于这些产品以及 IDT 无线电源产品系列的其他产品信息,请访问 www.wirelesspowerbyidt.com
 

关于 IDT 公司

IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术为广大终端用户提供了大量优化的、丰富的、创新性的系统级解决方案。IDT 在计时、串行交换电路和传输接口电路方面位于全球市场的领先地位。在通信、计算和消费芯片市场,IDT 发挥出模拟和系统设计的专长,为客户提供了各种应用广泛、性能优化的混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地和销售机构。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆 http://www.idt.com/china/ 或访问FacebookLinkedInTwitterYouTube

###

IDT   IDT 标志为 Integrated Device Technology, Inc. 的商标或注册商标。所有其它品牌、产品名称和标识为其所有者区分产品或服务的商标或注册商标。
 

新闻稿代发机构:博达公关有限公司

报界垂询:    Sue Kim(IDT公司)
电话:(1-408) 284-2739
Email:sue.kim@idt.com

敖琼(博达公关)
电话:(8610)65228081 转212
Email:Angela.ao@ebacomms.com