IDT 的片上系统方案(SoC)集成了业界最宽动态范围的电能计量模拟前端、实时时钟、温度传感器、LCD 驱动器和微处理器
2012年3月21日
新闻稿
2012 年 3 月 21 日
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 宣布推出针对智能电网应用的全球最先进单相电能计量 SoC。该器件拥有业界最宽的动态范围和前所未有的集成度,帮助智能电表制造商在提高精度的同时简化设计并降低整个系统成本。
IDT 90E46 是针对智能电表设计的单相 SoC,集成了一个电能计量模拟前端、一个实时时钟、温度传感器、LCD 驱动器和 ARM Cortex M0 微处理器。该器件是 IDT 屡获殊荣的计量产品系列的最新成员,可提供5000:1 的业界最宽动态范围,帮助电表制造商将多种电表规格合并为一个,从而为电表制造商简化设计和生产流程,并为电力公司降低存储和管理难度。高集成度让系统设计人员可以极大简化硬件设计并降低材料清单(BOM)成本。
“IDT 是唯一一家为智能电表市场提供高性能和高集成度器件的公司。”IDT 公司副总裁兼中国总经理范贤志(Sean Fan)先生表示,“我们原创的电能计量产品也备受广大客户欢迎,并荣获多个奖项。凭借我们在模拟和数字技术领域的专长,我们期望这款面向蓬勃发展智能电网市场的无与伦比的新一代产品持续取得成功。”
新的 IDT 计量 SoC 完全符合国际标准(IEC 和 ANSI)和中国标准,可满足或超过中国国家电网公司(SGCC)设定的要求。该器件拥有 128kB 的内部闪存,可帮助用户为集成微处理器存储大型指令集。
供货
IDT 90E46 已向指定客户提供样品,封装为 100 引脚 TQFP。欲了解更多有关 IDT 电能计量产品组合的信息,请访问:zh.idt.com/go/PowerMeter。
关于 IDT 公司
IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术为广大终端用户提供了大量优化的、丰富的、创新性的系统级解决方案。IDT 在计时、串行交换电路和传输接口电路方面位于全球市场的领先地位。在通信、计算和消费芯片市场,IDT 发挥出模拟和系统设计的专长,为客户提供了各种应用广泛、性能优化的混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地和销售机构。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆 http://zh.idt.com 或访问Facebook, LinkedIn, Twitter和YouTube。
###
IDT 和 IDT 标志为 Integrated Device Technology, Inc. 的商标或注册商标。所有其它品牌、产品名称和标识为其所有者区分产品或服务的商标或注册商标。
新闻稿代发机构:博达公关有限公司
报界垂询: Sue Kim(IDT 公司)
电话:(1-408) 284-2739
Email:sue.kim@idt.com
敖琼/陶玮玮(博达公关)
电话:(8610)65228081 转212/226
Email:Angela.ao@ebacomms.com Sophie.tao@ebacomms.com