IDT 凭借基频高达 1GHz 的 5x7.5 mm 低抖动声表面压控振荡器加强领先计时产品组合

2012年2月28日

新闻稿
2012 年 2 月 28 日

拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 宣布,已推出新的低抖动硅锗(SiGe)声表面(SAW)压控振荡器(VCSO)产品系列。新的产品系列与 IDT 备受欢迎的 M675 系列和高性能计时产品组合相得益彰,采用更高频率低抖动振荡器设计,从而满足光纤电信应用的严格要求。
 
IDT 的 M675S02 系列是针对低抖动和低相位噪声时钟生成的单频、单输出 VCSO,可支持从 500MHz 至 1GHz 的基频。与前几代产品相比,新器件可提供更高的频率。低抖动和相位噪声可帮助减少整体误码率(BER),使器件十分适用于锁相环应用、时钟和数据恢复电路,以及其他电信和光纤网络系统中的计时应用。
 
IDT 公司副总裁兼计时与同步部门总经理 Fred Zust表示:“M675S02 是我们在 M675 系列 VCSO 成功的基础上开发的产品,增加的频率范围可满足新的高性能市场。为了实现这些高频率,我们不仅仅停留于标准的 CMOS 工艺,而将目光放到 SiGe,最终展示出我们的创新和持续提供业界最广泛计时产品组合的承诺。”
 
IDT 的高频率 M675S02 提供小型 5x7.5 mm 封装,适合于紧凑而稠密的密闭包装。此外,它提供  ±120 ppm 的绝对拉升范围(APR),线性调谐和 600 kHz 调制带宽。除了电信和光纤网络应用,该器件还为模数转换器提供低抖动时钟参考。
 
供货
IDT M675S02 已向合格客户提供样品,提供 5x7.5 mm LTCC 封装。欲了解 IDT 领先计时产品组合的更多信息,请访问:www.idt.com/go/FCP
 
IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术为广大终端用户提供了大量优化的、丰富的、创新性的系统级解决方案。IDT 在计时、串行交换电路和传输接口电路方面位于全球市场的领先地位。在通信、计算和消费芯片市场,IDT 发挥出模拟和系统设计的专长,为客户提供了各种应用广泛、性能优化的混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地和销售机构。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆 http://zh.idt.com 或访问FacebookLinkedInTwitterYouTube
 
###

IDT 和  IDT 标志为 Integrated Device Technology, Inc. 的商标或注册商标。所有其它品牌、产品名称和标识为其所有者区分产品或服务的商标或注册商标。
 
新闻稿代发机构:博达公关有限公司
 
报界垂询:    Sue Kim(IDT 公司)
电话:(1-408) 284-2739 
 
敖琼/陶玮玮(博达公关)
电话:(8610)65228081 转212/226
Email:Angela.ao@ebacomms.com        Sophie.tao@ebacomms.com

分享此文章

分享此文章