IDT 低抖动 Ethernet 计时器件提高 IEEE 1588 时钟传输可靠性,并通过在单芯片上集成 Ethernet DPLL 和 DCO 带来灵活性
五月 5, 2014

2014 年 5 月 5 日

拥有模拟和数字领域优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)今天宣布,推出业内首个 Ethernet 和 IEEE 1588计时 器件,专为满足智能电网和工业自动化应用对性能、功能及成本目标的需求而优化。新的低抖动计时产品增强了 IEEE 1588 时钟传输的准确性和可靠性,并通过在芯片中集成 Ethernet 数字 PLL(DPLL)和数控振荡器(DCO)来提供重要的灵活性。

8V89316 和 8V89317 是低抖动 Ethernet PLL 器件,通过 Ethernet 物理层用于频率同步交换机及路由器,提高基于 IEEE 1588 的透明时钟、边界时钟及普通时钟的可靠性和时间准确性。8V89316 生成适用于 QSGMII(四串行千兆媒体独立接口)和 1GbE 接口的时钟,而超低抖动的 8V89317 适用于 10GbE 接口并提高锁定 1PPS(每秒脉波数)GPS 时钟的性能。两款器件都拥有 DCO,提高了灵活性,使它们能够锁定输入的 Ethernet 时钟,或合成它们自己的基于 IEEE 1588 可为系统中其他器件提供频率参考的时钟。

IDT 副总裁兼网络通信部门总经理 Louise Gaulin 表示:“IDT最新的 Ethernet PLL 以其性能、特征和成本效益领跑市场,促进 Ethernet 物理层时钟在智能电网和工业应用中的使用。除了拥有一流的低抖动性能,DPLL 和 DCO 功能的结合带来了灵活性,可以通过一个现有的时钟输入,如果没有也可以,生成一个基于 IEEE 1588 的新时钟。如今大多数设备生产商都要求性能和功能达到这种水平,因为在自动变电等时间敏感应用中这些被认为是关键因素。”

8V89317 可以在 GPS 接收器中锁定 1PPS 频率参考,使之得以作为当地网络部分主时钟使用,而不需通过电线或光纤等渠道来获取同步资源。GPS 计时提高时钟物理位置的灵活性,并通过消除在任何地方都要扩展计时网络的需要,降低“时间岛屿”安装费用。

在 10 kHz 到 20 MHz 的频率范围内,8V89316 相位抖动达到 659 飞秒 RMS 以下,使它能适用于 1G Ethernet PHYs 和 QSGMII。同样范围内,8V89317 相位抖动达到 300 飞秒RMS 以下,能够应对 10G 或者 40G 等最严苛的 Ethernet PHY 抖动性能要求。

价格及供货
IDT8V89316 和 IDT8V89317 目前正向合格客户提供样品,采用 196-ball 15 x 15 mm CABGA 封装。IDT8V89316 和 IDT8V89317 售价分别为每千个 9.46 美元和 18.30 美元。想要了解更多有关 IDT 丰富的 WAN PLL 计时产品的信息,请访问 www.idt.com/go/NetSync

关于 IDT 时钟和计时解决方案
凭借规模超过其他厂商十倍的产品组合,IDT 成为全球时钟芯片领域的领导者,在满足几乎所有应用需求方面具有独一无二的地位。IDT 拥有业内最大的市场份额,是唯一一家“一站式”提供计时产品的厂商,产品涵盖从具有丰富特性的系统解决方案到简单的时钟结构器件。可编程选项和时钟解决方案定制能力满足了独特的客户需求,同时,最低抖动和最低功耗特性使 IDT 从竞争中脱颖而出。在产品背后,IDT 拥有一支世界级的支持团队,并以服务和响应能力为目标。IDT 也拓展了其产品系列,包括了频率控制产品,如来自 Fox Electronics 的 XpressO® 振荡器,以及正在迅速替代石英振荡器的创新的 MEMS 振荡器产品线。更多关于 IDT 领先的计时产品信息,请访问 http://zh.idt.com/products/clocks-timing

关于 IDT 公司
IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术提供系统级解决方案,优化广大客户的应用。凭借在计时、串行交换电路和接口方面的市场领导地位,并发挥模拟和系统专长,IDT 为通信、计算和消费芯片市场提供全面的应用优化、混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地、销售机构和分销伙伴。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆 http://www.idt.com/china/ 或访问FacebookLinkedInTwitter,和YouTube

###

IDT   IDT 标志为 Integrated Device Technology, Inc. 的商标或注册商标。所有其它品牌、产品名称和标识为其所有者区分产品或服务的商标或注册商标。

新闻稿代发机构:博达公关有限公司

报界垂询:    Dean Solov(IDT公司)
电话:(1-408)284 2608
Email:Dean.Solov@idt.com

敖琼(博达公关)
电话:(8610)65228081 转212
Email:Angela.ao@ebacomms.com