IDT Zero-Distortion™ 技术最新 RF 信号通路解决方案为业界带来最低功耗调制器

2014年6月3日

2014 年 6 月 3 日

拥有模拟和数字领域优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)今天宣布,针对目前的无线产品推出业内功耗最低和线性最高的IQ 调制器。与同类产品相比,IDTF1650 可直接连接高性能双模数模转换器(DAC),降低功耗达 50%,IM3 失真降低 12dB。这款器件是要求超低功耗的高性能 LTE 多输入多输出(MIMO)无线通信系统的理想选择。

在典型的多模、多载波基站发射器中,调制器线性有限且功耗较高,在数字预失真环境下对系统的邻道泄漏比(ACLR)和功耗预算带来负面影响。IDTF1650 内置Zero-Distortion™ 技术,消除了这些缺陷,使工程师们能够在很低功耗 [500 mW] 下获得很高的OIP2 [60 dBm] 和OIP3 [35 dBm]。

IDT 副总裁兼时钟和 RF 部门总经理 Dave Shepard 表示:“IDTF1650 是我们不断丰富的先进 RF 器件系列的新成员,将帮助我们的客户开发领先市场的产品。我们的新低功耗 IQ 调制器解决了工程师们目前面临的最大挑战,使他们能够实现日益严格的功耗和性能预期。”

通过 IDTF1650 运行 MIMO 可节约高达 4 瓦功耗,带来更好的频谱性能,并改进误差向量幅度(EVM)。该器件可带来超高线性度和 3dB 功耗增益,同时只增加极少噪音,且能够直接与主流的 JESD204B 和 DDR DACs 连接。

价格与供货
IDTF1650 采用 4x4 mm 24-ld VFQFPN 紧凑封装。想要了解 IDT 丰富的 RF 信号产品系列的更多信息,请访问 http://zh.idt.com/products/rf-products

关于 IDT 公司
IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术提供系统级解决方案,优化广大客户的应用。凭借在计时、串行交换电路和接口方面的市场领导地位,并发挥模拟和系统专长,IDT 为通信、计算和消费芯片市场提供全面的应用优化、混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地、销售机构和分销伙伴。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆 http://www.idt.com/china/或访问FacebooLinkedInTwitterYouTube

###

IDT   IDT 标志为 Integrated Device Technology, Inc. 的商标或注册商标。所有其它品牌、产品名称和标识为其所有者区分产品或服务的商标或注册商标。

新闻稿代发机构:博达公关有限公司
报界垂询:  Dean Solov(IDT公司)
电话:(1-408)284 2608
Email:Dean.Solov@idt.com

敖琼/李娜(博达公关)
电话:(8610)65228081 转212/236
Email:Angela.ao@ebacomms.com, linda.li@ebacomms.com