2018年11月19日,日本东京讯—全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,瑞萨电子与 IAR Systems(一家面向未来、为嵌入式开发提供软件工具及服务的供应商)和Secure Thingz(一家专注于设备安全性、嵌入式系统和生命周期管理的世界级专业公司)携手合作,共同保护工业物联网应用的安全。作为该合作的一部分,三家公司把IAR Systems领先的软件开发技术、Secure Thingz在先进物联网安全领域的专业知识以及瑞萨电子的安全半导体解决方案结合在一起,共同开发新的解决方案,使用户能够充满信心地开发强大而安全的物联网系统。
对于互联设备而言,安全性风险一直都存在。在工业物联网中,外来的威胁和系统漏洞都可能导致出现危及生命或高风险的情况。因此,该领域的嵌入式应用需要非常强大的功能来保证安全性和可靠性。为了满足这些要求,Secure Thingz将于2019年将Embedded Trust这一集成于IAR Embedded Workbench IDE的安全开发环境推向更广阔的市场时支持瑞萨电子的微控制器(MCU)。这种新型硬件和软件解决方案让用户能够保护好他们的系统、知识产权(IP)和数据。
Secure Thingz首席执行官Haydn Povey表示,“尽管法律和新的安全标准要求实现更大力度的保护,但黑客攻击、盗用和假冒等事件仍然不时成为热门新闻。现在的问题已经演变为,你何时、而非是否将受到损害。我们正与值得信赖的业界伙伴合作,以保护互联世界,并阻止以上破坏行为。Secure Thingz、IAR Systems和瑞萨电子的合作将帮助企业战胜当下和未来的安全性挑战。”
IAR Systems首席执行官Stefan Skarin表示,“为了真正让物联网落地,嵌入式应用需要从一开始就具备安全性功能,无论是在硬件方面还是在软件方面。IAR Systems与瑞萨电子之间保持着长期合作关系,带来了许多成功的应用和解决方案。如今,针对无处不在的互联设备及伴随而生的安全性威胁,我们作为供应商,会竭尽所能为客户提供最好的解决方案。IAR Systems与Secure Thingz携手为所有人提供卓越的安全保障,我们很高兴瑞萨电子与我们一起踏上这段旅程。”
瑞萨电子株式会社执行副总裁、工业解决方案业务部总裁横田善和表示,“连接性增强带来了更大的安全风险,越来越多的互联工业设备需要在芯片设计的早期阶段就更加注重安全性,以保护芯片解决方案及应用程序均免受潜在安全问题的影响。在过去的30年里,我们与IAR Systems的合作为行业带来了可靠的高性能解决方案,从而创造出许多创新性的嵌入式设计;而随着Secure Thingz的新近加入,我们将能够为下一代工业物联网设计提供其所需要的安全性能。”
(备注) IAR Systems、IAR Embedded Workbench、Embedded Trust、IAR Connect、C-SPY、C-RUN、C-STAT、IAR Visual State、IAR KickStart Kit、I-jet、I-jet Trace、I-scope、IAR Academy、IAR和IAR Systems 标识都是 IAR Systems 拥有的商标或注册商标。所有其他产品名称均为其各自所有者的商标。
关于IAR Systems
IAR Systems为嵌入式开发提供面向未来的软件工具和服务,帮助世界各地的企业创造当今的产品并开展未来的创新。自1983年以来,IAR Systems的解决方案为超过一百万套嵌入式应用提供了开发质量、可靠性和效率的保障。公司总部位于瑞典Uppsala,在全球各地设有销售及支持办事处。自2018年以来,Secure Thingz(一家物联网嵌入式系统高级安全解决方案提供商)成为IAR Systems的一部分。IAR Systems集团在纳斯达克OMX斯德哥尔摩中盘股市场(NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap)上市。有关更多信息,请访问 www.iar.com。
关于Secure Thingz
Secure Thingz是设备安全性、嵌入式系统和生命周期管理方面的全球领域专家。自2018年以来,该公司成为IAR Systems的一部分,后者是为嵌入式开发提供面向未来的软件工具和供应商。Secure Thingz致力于为新兴的工业物联网、关键基础设施、汽车和其他市场提供先进的安全解决方案。Secure DeployTM架构旨在解决对物联网构成挑战的主要安全问题。Secure Thingz的解决方案在低成本微控制器中提供了具有成本效益的信任根,在整个产品生命周期内提供了一套关键服务的核心集合,而且还提供了安全的部署、生产和更新基础架构。Secure Thingz是物联网安全基金会 (www.iotsecurityfoundation.org) 的创始成员和执行委员会成员,该基金会是全球领先的物联网安全组织。更多信息,敬请访问www.securethingz.com。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。