2018年11月8日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出创新的安全分析工具 CAR Tool(可定制分析报告),能够帮助客户将瑞萨电子的产品快速集成到对安全性要求苛刻的汽车系统中,同时增强用户对系统符合最新安全标准的信心。这款强大的全新 FMEDA (故障模式影响和诊断分析) 工具针对ISO 26262 标准(该标准主要针对公路车辆电气和/或电子系统的安全问题而设定)进行了优化,是一款革命性的产品。
作为汽车功能安全支持计划的一部分,瑞萨电子可以为几乎所有的汽车应用提供丰富的半导体产品、软件、解决方案和工具。作为这项计划的最新成员,这款 CAR Tool 主要针对极为常见的市场问题:如何将通用的 SEooC (独立安全单元) 功能安全分析报告与最终特定应用的应用场景和一个标准支持多个安全目标的需求保持一致。
瑞萨电子功能安全技术中心总监 Riccardo Vincelli 表示:“这是一款由一开始就深入参与 ISO26262 标准的制定工作的安全工程师、专为客户安全工程师而开发的工具。当开发人员在进行高效安全分析、不同设计人员之间有效交换成果,针对不同应用场景进行灵活配置时,会面临诸多挑战,该工具是应对以上挑战的有效解决方案。”
CAR Tool 通过提供相关安全组件的多层视图,对安全分析的各个主要方面进行统一,包括可定制的分析参数和 ISO 26262 所需的各种结果,如单点故障指标 ( SPFM ) 和潜在故障指标 ( LFM )。基于三种不同的专利技术,这款创新工具还为用户提供 (随机) 硬件故障概率 ( PMHF ) 指标评估结果,以及评估每个安全目标违规的原因。这些结果可从整个组件向下显示到不同层级的每个独立单元,准确地将 FIT 分解为相应的故障类别 (单点故障、残余风险、潜在故障等),从而轻松有效地浏览复杂的片上系统 ( SoC ) / 微控制器 ( MCU ) 的安全分析。
对于给定产品,瑞萨电子提供的数据库可按不同的应用定义,通过精确配置与目标系统中使用的组件相匹配。强大的 GUI 是产品可视化的窗口,可用来获取和配置相关安全信息。FIT特征、故障特征、故障模式、故障影响和故障范围只是其中用户控制的部分参数。
拥有这些特点使瑞萨电子的 CAR Tool 成为首选安全分析工具,可对组件或系统进行准确、统一和连贯的分析,并针对任何应用环境进行灵活定制。
新型GUI工具的主要特点
- 高效图形用户界面 ( GUI ) 清晰醒目,易于定制
- 支持瑞萨电子器件库导入
- 相关方之间或其他供应商可创建和共享库
- 自动计算ISO26262硬件架构指标
- 自动计算PMHF并提供替代方法
- 适用于不同的安全目标
- 适用于不同的应用场景
- 配置的黄金数据库可根据不同应用场景高度定制
- 精确修订控制和更改记录支持
- 错误记录
- 嵌入文档和参考资料
- 可自定义所有相关安全参数,包括:
- 故障特征
- 失效模式
- 故障影响
- FIT特征和分配
- 安全相关状态
- 安全机制
- 故障覆盖率
供货情况
定价和供货信息备索。
(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。