瑞萨电子携其最新解决方案亮相2017国际工业博览会,为智能工业发展贡献力量

2017年11月06日

2017年11月6日,中国上海讯 –全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)的子公司瑞萨电子(中国)有限公司(以下简称“瑞萨电子”)宣布,将携其9款解决方案亮相于11月7日 - 11日在上海国家会展中心举办的2017中国国际工业博览会6.1H号馆, E123展位。

 

致力于降低嵌入式开发人员的开发门槛、缩短产品上市时间、降低开发成本,瑞萨电子不断推出创新的产品和解决方案。

 

中国政府大力推广的“中国制造2025”不断取得深入发展,中国制造业升级换代不断加速,智能工业发展所必备的安全、互联、可扩展等需求日益增长。瑞萨电子将携包括以下2款演示的多款解决方案亮相本届展会,以应对上述市场需求:

 

基于RZ/G Linux平台的HTML5 GUI演示

面向新型工业应用,越来越多的嵌入式工业设备需要使用触摸屏,高清晰显示屏和图形用户界面,网络处理、云协作、高分辨率显示等功能在中国市场的需求显著增长。然而嵌入式开发人员面临开发风险高、投入大、支持不稳定等诸多挑战。

 

新款瑞萨电子RZ/G Linux平台提供经过验证的Linux软件包,嵌入式开发人员可利用其中的云维护和其它诸多开发功能,更轻松地将Linux部署于高性能工业设备中。RZ/G Linux平台可实现长达10年以上超长期的Linux支持和维护,大幅降低嵌入式工业Linux的维护成本的同时显著缩短工业设备的开发周期。本次展会展出的RZ/G - HTML5 GUI演示,HTML5 GUI框架作为RZ/G Linux软件包来提供。基于HTML5 可实现丰富的GUI应用,并且可在设备运行状态下更新应用程序而无需重启系统。 开发者可基于RZ/G Linux 平台稳定的GUI 框架迅速启动HMI项目开发,大大缩短开发时间。

 

Renesas Synergy™企业云工具箱演示

为简化日益复杂的物联网应用开发,瑞萨电子于2016年10月在中国推出完整构建并认证合格的嵌入式平台——Renesas Synergy™ 平台。Synergy平台是一个不断扩展、全面服务的软件/硬件平台,满足嵌入式物联网开发人员对更高的安全性的追求,让产品以前所未有的速度上市,帮助客户专注于产品的创新和实现差异化。

 

在本次展会中推出的Renesas Synergy™企业云工具箱演示是基于包含了Synergy Software Package(SSP)1.3.0版本的Synergy 平台最新版本。最新的SSP 1.3.0版本包含了Express Logic适用于NetX Duo™的NetX Secure™传输层安全(TLS)和消息队列遥测传输(MQTT)。 SSP v1.3.0还添加了Wi-Fi、LTE蜂窝和BLE等无线应用框架,可轻松在IoT设备中集成射频(RF)模块。 Synergy企业云工具箱充分演示了以上功能,通过可根据需求定制的客户专用仪表板,只需几分钟就可以将Synergy MCU安全简单地与亚马逊和微软 Azure的云服务连接。而开发者若要自己实现这个IoT应用程序,则需花费数月时间。

 

本届展会,瑞萨电子还展示了多协议工业以太网方案、 RZ/T1运动控制方案、RZ/N1新一代工业网络解决方案等智能工业领域,使用3D手势操控家用电器、实时人脸识别(RZ/A1)、RZ/A人机交互解决方案等智能家居领域,及Renesas Synergy TM 亚马逊云Alexa 声音控制演示等不同领域多款演示方案,详情请见:https://www.renesas.com/zh/about/events/2017/ciif.html

 

关于瑞萨电子(中国)有限公司

瑞萨电子(中国)有限公司是瑞萨电子株式会社(TSE:6723)的子公司,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备安全可靠地改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居(HE)、办公自动化(OA)、信息通信技术(ICT)等各种应用提供专业的技术支持、品质保证和综合的解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问https://www.renesas.com/zh/

Stock Price
Investor Relations

*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。