2013年9月25日 日本东京讯 — 瑞萨电子株式会社(总公司:日本东京都千代田区,代表取缔役会长兼CEO:作田 久男, 以下简称为瑞萨)和株式会社村田制作所(总公司:日本京都府长冈京市,代表取缔役社长:村田 恒夫,以下简称为村田制作所)以及株式会社 Ubiquitous(总公司:日本东京都新宿区,代表取缔役社长:三原 宽司,以下称Ubiquitous),预测在今后几年IT化、网络化将不断发 展,在加速实现与云技术融合的IVI(In-Vehicle Infotainment:车载信息娱乐系统–车载信息设备)领域中,市场将会不断扩大,因此三家公司开始共同进行技术开发,利用各公司在车载领域所拥有 的技术和核心经验,实现高速网络连接。
近年来,随着智能手机的普及,网络服务的利用已经成 为身边的常事,在车载环境下利用网络服务的要求也逐渐增高。在此情况之下,制定连接智能手机与IVI的标准规格的工作逐渐开展,预计今后将会朝着更加复杂 并且高功能化的方向发展。基于此背景,最新的IVI平台从以往专用的嵌入式系统的OS(操作系统),转向引进主要利用信息系统的高功能网络OS的时机正不 断成熟。这些OS是通用性并且具有高功能,因此在系统启动时需要一定的时间,但另一方面,用户对引擎启动后立即启动后部摄像头显示、输出收音机语音等系统 高速启动的要求也非常高。为了能够更进一步舒适地使用车内网络服务,连接IVI和智能手机的Wi-Fi高速连网将成为重要的因素,因此,三家公司为了创造 出融合了各自优势的解决方案,决定共同致力于系统的开发。
随着智能手机爆发性的普及,对于汽车环境中的网络服务的研发也日益热烈。在此情形之下,将Wi-Fi 无线网络集成到IVI系统中将逐步步入正轨,集成的数量将会急剧地成长。在智能手机方面,逐步向支持IEEE802.11n的下一代规格 IEEE802.11ac方向转移,并将迅速被引进到车载环境。IEEE802.11ac实现的高速流量,不仅能实现快捷舒适的网络服务,还能够流畅地观 看以Miracast®为代表的视频内容等,使车载信息娱乐更加吸引人。并且,IEEE802.11ai进行的高速初始连接和认证,将会在提高客户使用的 方便性上发挥积极的作用。
此次共同技术开发是以在车载信息娱乐领域拥有世界第一市场份额的 瑞萨的最新车载用SoC“R-Car”,以及拥有全球最高市场占有率的村田制作所的Wi-Fi模块、驱动程序软件、以及在车载设备上的应用不断扩大的 Ubiquitous公司的高速启动解决方案和无线通信软件技术为基础,在支持最新标准,实现IVI系统的高速启动的同时,实现了能够更加快捷舒适地使用 的网络服务平台的方案。通过为客户提供能够简单地引进和使用的平台,从而为扩大IVI市场努力做出贡献。
在日益增长的IVI,DA(Display Audio)相关领域中,通过三家公司的共同合作,实现市场占有率No.1的目标。
瑞萨电子 第一事业本部 汽车解决方案事业部 事业部长 西原达也表示
“与智能手机相结合的技术是下一代车载信息终端市场的最高要求之一,这也是瑞萨电子R-Car业务中最重要的解决方案。此次非常期待能通过与村田制作所、Ubiquitous公司的共同开发,为客户提供全新的解决方案。通过融合三家公司的优势,为实现互联汽车做出贡献。”
村田制作所 取缔役 常务执行董事 通信事业本部 本部长 中岛规巨表示
“今后,‘互联’将成为汽车必不可缺的一部分,我们非常期待能够向客户提供将村田制作所的连接模块技术、瑞萨公司的SoC“R-Car”和 Ubiquitous公司的软件融合在一起的更具有魅力的方案。为了让Wi-Fi集成到更多的车载设备里,能够更简单地实现车内快捷舒适的网络服务,我们 汇集了各家公司的技术优势,积极为汽车工业的发展做出贡献。”
Ubiquitous 代表取缔役社长 三原宽司表示
“通过与在车载市场拥有极大成就的瑞萨公司、村田制作所共同参与技术研究,我们非常期待着能够把实现云汽车用的新平台推向市场。我们将通过 Ubiquitous创业以来一直着手开发的“小型”、“轻量”、“快速”的嵌入式软件和两家公司卓越的硬件性能相结合,倾注全力为早日能够提供车载设备 的高速网络连接技术而努力。”
※Miracast®为Wi-Fi联盟所有商标。本新闻发布中所涉及的公司名称、产品名均为各家公司的注册商标或商标。
村田制作所:自1944年创业以来,利用陶瓷所具有的电气特性,不断开发出丰富多彩的电子产品并加以商品化的世界性综合电子元器件制造企业。揭示着 “Innovator in Electronics(电子行业的创新者)”的口号,不断地创造独创的产品,持续支持着所有的电气化产品。今后,也将在汽车、环境与能源、医疗保健等的 领域,持续实现安全和舒适的生活,为世界文化的发展做出贡献。
Ubiquitous:始建于2001年的一家专门以嵌入式设备为主的计算机软件的开发和认证的企业。提供无所不在的社会所需要的网络相关(包含与家庭网络相关、加密技术)、数据库、系统高速启动技术等多种软件。以与其他产品差异化的产品群,回馈无所不在的社会的期待。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。