2013年5月22日,日本东京讯 — 全球领先的半导体及解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723),今天宣布开发出µPD720115 USB 2.0集线器控制器芯片,该产品通过单个USB接头,可同时支持USB通信以及为智能手机和平板电脑等便携式设备充电。
µPD720115 产品最重要的特点就是其采用的USB接口具有电池充电功能,该功能符合USB电池充电规范1.2修订版的要求。通过µPD720115,我们可以更容易地 开发出同时支持数据通信、符合USB2.0标准且仅通过单个USB接头,如电脑、数字电视以及充电适配器,就可以为便携式设备进行充电的产品。它可以缩短 系统架构的开发周期并减少开发成本。
近年来,由于数据传输速度的加快,USB通信市场已分为两个部分。第一部分以存储设备为中心,如需要 高速数据传输的硬盘驱动器。硬盘驱动器采用的是USB 3.0标准,该标准支持最高5千兆比特每秒的数据传输速度。第二部分包括数字电视、打印机、音频部件及工业设备应用软件。此部分采用早期的USB2.0标 准,该标准支持最高480兆比特每秒的数据传输速度。USB 2.0保留了一个使用性比较广泛的接口,用于连接各种设备。
欧洲委员会(欧盟的执政机构)已选择微型USB作为欧洲所售移动手机、智能手机及平板电脑的标准充电器接口。因此,平板电脑的USB接口以及插接站正越来越多地用于便携式设备充电。该应用领域中符合USB2.0标准的此类产品市场正快速发展,并将不断继续进步。
为回应这一需求,瑞萨电子凭借其多年积累的USB支持产品技术经验,决定开发µPD720115并将其推向市场。瑞萨电子长期致力于USB接口领域,并提供 了各种具有USB功能的微控制器产品。µPD720115是一种USB集线器控制器,适用于各种需要USB功能的系统并且是扩展USB微控制器接口数量的 最佳选择。
(1) 支持USB BC 1.2标准,易于开发USB充电系统构架
µPD720115共有4个USB接口,均具有电池充电功能。符合USB BC 1.2标准 [注释 1],该标准支持最高1.5A的充电电流。由于µPD720115既支持USB通信又可以进行快速充电,因此USB充电系统的开发变得更加容易。
(2) 内置双稳压器和时钟输出功能,能够以较低的成本建立更加紧凑的系统
与需要外部稳压器的早期产品相比,µPD720115内部集成了5V和3.3V的稳压器 。用户不需要作任何修改就可以直接使用USB连接线中的5V电源作为供电电源。系统设计中无需考虑外部稳压器。
µPD720115还具有时钟输出功能(24 MHz),通过该功能,可以将USB接口与其它µPD720115芯片或其它USB外围设备芯片串联 [注释 2] 起来。而无需像之前一样为底层芯片添加外部晶体振荡器。通过µPD720115,可以以较低的成本建立更加紧凑的USB充电系统架构。
(3) 操作温度低至−40°, 应用领域范围广泛
早期产品的操作温度下限值为0°或以上,但µPD720115将温度范围扩展至−40°。符合典型工业设备操作温度范围要求。
下一步,瑞萨将积极开发USB产品以满足市场的不断需求并将其及时推向市场。
关于µPD720115 USB 2.0集线器控制器芯片的主要规格单独的数据表 。
µPD720115 USB 2.0集线器控制器芯片的样品将于2013年6月份开始提供,计划于2013年9月份开始批量生产,预计到2014年每月的产量可达100万件。(供货时间若有更改,将不另行通知.)
[注释 1] 通过USB接口进行电池充电采用的是VBUS针UBS接头。为了控制便携式设备的充电电流,USB BC 1.2设定了一种装置以检测设备连接接口是否具有充电功能。可使用最高达1.5 A的充电电流。
[注释 2] 为扩展接口数量,将一个接口连接至一个USB集线器接口。
(备注)
本新闻稿中所述产品或服务名称为各自所有人的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。