2012年2月15日,日本东京讯 — 全球领先的高级半导体和 解决方案的供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)及其子公司—高级无线调制解调器解决方案与平台供应商瑞萨通信技术公司 (Renesas Mobile Corporation,以下简称“瑞萨通信技术”)宣布推出首款面向150-300美元的产品市场的单芯片、高性能、可扩展的智能手机平台 MP5232。MP5232平台的设计旨在帮助OEM厂商加快生产具有LTE / HSPA+功能的智能手机、平板电脑和移动互联网设备,让产业能够全力推动LTE的发展潜力。
MP5232平 台在全功能、大容量LTE设备的集成度和性能方面树立了一个新标杆。到目前为止,瑞萨移动调制解调器出产了20多亿的器件,可提供业界最高的传输速率和低 功耗多模FDD和TDD-LTE的4功能。此平台结合最先进的应用处理器,可透过多核的运算能力、业界领先的图形、视频和成像性能,为用户提供了最佳的用 户体验。该平台还包括了先进的RF收发器,电源管理和音频解决方案。这一高度集成的智能手机平台已经通过了全面的测试和认证,最快可让客户在六至九个月 里,将新一代全功能LTE / HSPA+智能手机产品推出市场。
瑞萨通信技术的首席技术官和市场营销副总裁 Jean-Marie Rolland表示,“我们可以看到市场上推出了多款600美元以上的LTE超级电话设备,但行业需要LTE更广泛的商业渗透,以符合LTE的营运成本, MP5232平台代表了新型的手机平台,特别针对提高市场中全功能LTE智能手机的数量而进行优化。通过整合高性能、成熟的技术平台,为设备制造商提供一 个低风险的方式,用以制造高容量,高溢价能力的LTE多模产品,快速、有效地满足不同的市场需求以及用户在性能和体验方面的需求”。
Informa Telecoms and Media的首席分析师Malik Saadi表示:“整个行动通讯业显然皆支持以LTE作为4G服务的首选技术。但是,要在已塞满零件且需支持各种旧有模式与频段的手机中再加入LTE功 能,其挑战性越来越高。为了达到全球经济规模,厂商偏好提供LTE多频与多模装置,以便漫游于不同的网络与地区,无需牺牲产品价格、使用者体验、外型或功 耗等”。
瑞萨通信技术将其广泛的消费性电子产业专业技术带入此平台的开发作业中,确保MP5232可运用最新 的工艺技术、方法及多媒体功能。与现有的芯片组相比,此平台的设计可提供最低的平台成本以及极高的整合度。另外,其独特的现代结构设计使得功耗最低。此平 台同时具备扩展性和灵活性,OEM厂商能以最少的开发时间与最大的软硬件再利用率,生产出适用于多种价位与市场的产品。已通过认证及已经证实的技术可确保 降低开发、认证与维护成本。
以瑞萨通信技术最先进的应用处理器技术为基础,MP5232平台可透过 1.5GHz双核心运算能力、业界领先业界的绘图、视频与影像处理能力,为用户提供最佳的使用者体验。该平台支持差异化功能,包括多摄像机和多屏幕支持、 1080p全高清多格式视频编码/解码、立体3D(S3D) 视频和先进的图形,以提供媲美掌上型游戏机的游戏体验与新颖诱人的用户界面。
瑞萨通信技术的咨询与支持服务充分运用其广泛的系统与产品专业技术,可在设计到生产的各个阶段中为客户提供协助。这项支持不仅可大幅缩短开发时间,还可缩短生产调整和测试的时间。
MP5232平台的样品于2012年第一季度已经上市,并为OEM提供参考设计,支持文档,软件和硬件。欢迎询价。
瑞萨通信技术公司(RMC)是瑞萨电子株式会社(TSE:6723)的全资子公司,主要为移动电话、车载娱乐解决方案、消费电子和工业应用提供先进和创新 的产品和服务。瑞萨通信技术公司主要经营宗旨是开发、生产和供应以通信为中心的芯片组和基于这些芯片组的完整硬件和软件平台以满足市场需求。产品包括高性 能应用处理器的完整的移动芯片组、业界领先的无线调制解调器、高集成度的射频设备和智能电源管理解决方案,并致力于为客户提供完整的系统和专业软件技术。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。