2011年6月23日 日本东京讯 — 高级半导体解决方案领导厂商瑞萨电子公司 (TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)宣布推出RL78/G14系列产品,扩大了RL78微控制器(MCU)系列的阵容。新款16位MCU整合了瑞 萨R8C MCU系列的高级片上外设功能和RL78系列采用的业内领先的节能技术,从而提供了出色的处理性能。新型RL78/G14系列MCU适于大量应用,包括家 用电器、卫生保健器件、办公设备和工业自动化系统以及医疗和消费类产品(如电机控制、安全系统和移动器件)。
瑞萨电子RL78系列集成式MCU具有78K系列和R8C系列的 出色特性,能够降低系统总功耗和削减开发成本。新型RL78/G14系列MCU进一步提升了性能和功效,同时还整合了R8C系列的先进片上外设功能,从而 满足了那些希望利用现有软件资源(原来开发用于R8C系列)的客户的需求。
(1) 高级定时器模块
新款MCU整合了高级定时器模块 - “定时器RD”、“定时器RG”和“定时器RJ”,它们与R8C MCU系列内的定时器兼容。定时器RD由2个工作频率为64MHz的16位定时器组成,具有脉冲波调制(PWM)功能,能够输出(6个)具有用户指定振幅 的三相波形。定时器RG是一种16位定时器模块,可以在相位计数模式下自动测量双相编码器的数量。定时器RJ是一种16位定时器模块,可以测量脉冲输出或 外部脉冲输入的脉冲宽度或周期。
(2) 数据传送控制器和事件链路控制器
RL78/G14 MCU器件整合了数据传送控制器(DTC)和事件链路控制器(ELC),它们在用于降低CPU负载和电流消耗的R8C系列上具有公认的记录。无需使用 CPU,DTC即可实现存储器-存储器数据传送。与RL78/G13的DMA功能相比,DTC支持更多传送通道和活化源,还能够从Flash存储器传送数 据。事件链路控制器(ELC)让我们能够直接连接用于旁路CPU的外设,中断控制器能够提供更快、更确定的实时控制。还能够在CPU停止工作时利用ELC 启动外设功能,从而降低了电流消耗。
(3) 8位DAC和比较器
带有96KB(或者更高)Flash存储器的新款MCU产品采用了双通道8位D/A转换器(DAC)和R8C系列MCU上提供的、具有Window功能的模拟比较器。DAC能够以最少的元件实现音频回放或者产生高分辨率电压信号,从而削减了系统成本。
(4) 更多CPU指令和增强型片上调试功能
新款MCU在RL78/G13 CPU内核的指令集的基础上新增了乘法、除法和乘累加指令,从而无需在进行算术运算时处理溢出中断。并且,带有96KB(或者更高)Flash存储器的新 款微控制器的片上调试功能现在最多能够跟踪256条分支上的数据,从而实现了更高效的系统开发与评估。
(5) 强大的产品阵容
新款 MCU带有16~256KB Flash ROM和2.5~24KB RAM,提供17种封装配置,包括方形扁平封装(QFP)、小型四侧无引脚扁平(QFN)封装和栅格阵列(LGA)封装,引脚数介于30和100之间。强 大的产品阵容让用户能够选择最符合其系统要求且有助于优化电路板尺寸、实现更小巧的系统和削减成本的存储容量与封装类型。瑞萨还计划利用带有512KB Flash ROM、采用128引脚封装、工作温度为105℃、面向包括烹饪用具在内的系统的器件加强新型RL78/G14系列。
面向RL78/G14系列的开发工具包括IAR嵌入式工作平台、瑞萨E1集成式片上调试仿真器和IECUBE全功能在线仿真器。还计划推出支持这些新款MCU的Flash编程器和瑞萨入门套件(RSK)。
了解RL78/G14系列MCU的主要技术规范,敬请参照独立数据表。
定价和供货情况
现已开始供应瑞萨新款RL78/G14 MCU样品。新产品的样品价格取决于存储容量、封装类型和引脚数。例如,10,000件带有32KB片上Flash存储器和4KB 片上RAM、采用30引脚收缩型小外形封装(SSOP、7.62mm)封装的R5F104ACASP样品的价格为0.88美元。预计将于2011年12月 开始批量生产,到2012年12月整个器件系列的月产量将达到10,000,000件。(定价和供货情况如有变更,恕不另行通知。)
(注)新RL78/G14使用的SuperFlash®技术已获得Silicon Storage Technology, Inc公司的授权。SuperFlash®是Silicon Storage Technology, Inc公司在美国、日本及其他国家的注册商标。本新闻稿中提及的产品或服务名称均为其各自所有者所有的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。