瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)于2011年6月8日宣布推出六个新型第四代(X4代)、 基于V850系列的S系列微控制器(MCU)。该微控制器适用于汽车信息娱乐系统和网络。新产品包括两个V850E2/Sx4-H系列100引脚的微控制 器、两个V850E2/SJ4-H系列144引脚的微控制器、以及两个V850E2/SK4-H系列176引脚的微控制器。
车载信息娱乐系统和网络的发展需要借助协议的支持,如以太网和MOST(面向媒体的系统传输),以支持高带宽和高可靠性的数据传输。这对于完善的汽车网络可谓锦上添花,如瑞萨公司的V850E2/Sx4-H系列也支持CAN和IEBus(国际设备总线)等。
(1) 增强型网络功能
通过在V850/E2/Sx4-H微控制器上增加一个以太网PHY和MOST网络接口控制器,便获得了更多的网络功能。例如,支持从诊断以太网通道到MOST总线的系统数据路由,以及支持多达八个I2S™ 总线接口的音频数据流发自/送到MOST的通道。
(2) 高性能的网络和系统控制
V850E2/Sx4-H微控制器具有32位V850E2M CPU内核,这一内核具有优异的性价比:2.5 DMIPS / MHz(Dhrystone MIPS [每秒百万指令] 每兆赫),其性能可高达160兆赫(400 MIPS)。这就使得该器件可以并行实施网络功能和所有的控制器系统任务。
(3) 适用于各种应用的宽范围产品阵列
集成型闪存的容量从2兆字节(MB)到1 MB,而快速SRAM的容量从192千字节(KB)到96 KB。此外,QFP封装从100到176引脚,引脚分配灵活,可以根据应用进行外设选择,因此是应用解决方案的最佳成本选择。
(4) 丰富的开发环境
瑞萨电子的硬件工具,包括全功能的仿真器IECUBE2(注 1),以及片上调试仿真器E1,都可用于V850E2/Sx4-H微控制器。此外,还可以采用瑞萨电子现有的集成开发环境CubeSuite+和MINICUBE。
随着V850E2/Sx4-H系列的推出,瑞萨电子将继续开发市场领先的V850/S-系列,并加强MOST和以太网的网络支持。
(注 1) IECUBE2仿真器详情可见 http://www.renesas.com/iecube2
定价和供货情况
该系列样品,176管脚V850E2/SK4-H已经开始供应。随后,其他系列如144和100引脚,将陆续推出。样品定价为,US$20/每片,于2012年6月进行量产。 (定价和供货情况如有变更,恕不另行通知。)
V850E2/SG4-H,V850E2/SJ4-H和V850E2/SK4-H微控制器的规格请参阅系列产品规格表 。
MOST(面向媒体的系统传输)是一种由MOST公司开发的,多媒体网络技术。MOST经过优化,用于汽车和其他领域。MOST可以在单一的传输媒体上,同时传输高质量的服务音频和视频、数据包以及实时控制,最高传输速度为150兆比特。MOST可以使用塑料光纤,电屏蔽或不屏蔽双绞线物理层,以满足汽车的环保要求。如今,MOST作为信息和娱乐设备的通信中枢,已经被100多个车型采用,完全满足了高品质的音乐和电影播放,分组数据信息通信,如:交通信息,高速数据传输,并减轻了重量,提高了汽车的燃油经济性。如需更多关于MOST的信息,敬请登录:http://www.mostcooperation.com/home/index.html.
广泛应用于FA设备及工业领域的以太网作为传输媒体,使得汽车在故障诊断及软件更新时能与外界进行数据通信。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。