2011年6月6日 日本东京讯— 高级半导体解决方案厂商瑞萨电子株式会社 (TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)及其子公司—高级无线调制解调器解决方案与平台供应商瑞萨通信技术公司(Renesas Mobile Corporation,以下简称“瑞萨通信技术”)宣布推出新款32位微控制器(MCU) SH7734,可为配备液晶屏幕的汽车、工业及消费性应用,提供更强大的绘图显示及网络功能。SH7734 MCU具备符合OpenVG规格哦图形加速器及Gigabit以太网控制器。
新款SH7734 MCU具备内置的OpenVG 1.1(注1) 2D图形显示功能,让配备少量内存的屏幕也能够显示类似动画的画面,进而提升应用装置的人机接口(HMI)效能。为实现高速数据通讯,SH7734 MCU也配备了内置的以太网控制器,数据传输速率可达每秒1Gb (Gbps),此外,为支持更高效能的系统并使系统小型化,SH7734的16种版本并涵盖了包含及不包含SD记忆卡接口的产品。
内置显示器的装置要求具备先进显示功能的情况越来越普遍。除了效能及分辨率更高的液晶屏幕之外,从办公室自动化设备、家用电器、游戏到安全系统等,有越来越 多的产品也需要通过网络等多重外部来源取得信息,并以各种方式显示信息。因此,为提供更复杂的HMI,市场对于如OpenVG规格等显示功能的需求非常强 烈。为应对上述需求,单芯片解决方案不仅要能够提供具有高功能性及高分辨率的显示功能及高速网络联机能力,同时还必须整合强大的外围功能来支持系统的小型化。
虽然瑞萨电子已大量生产具有内置显示功能的MCU产品,并为含显示器的应用产品所广泛采用,瑞萨电子仍推出可同时整合符合OpenVG规格哦图形加速器及Gigabit以太网控制器的SH7734 MCU,以满足持续增加的未来市场需求。
(1) 符合OpenVG规格哦图形加速器,可提升终端产品的操作性
通过提供符合OpenVG 1.1规格的图形显示功能,SH7734 MCU仅需少量内存即可运作,并可提供高速的视觉效果,例如动画显示以及放大、旋转、变形及渐层色的图形与文字等。
SH7734亦提供数字RGB输出脚位,可提供全彩(1677万色)WVGA尺寸(800 × 480)显示器或高彩(65,536色)XGA尺寸(1024 × 768)显示器,以支持终端产品日趋提升的屏幕尺寸及分辨率。
(2) 内置Gigabit以太网控制器以提供高速数据传输速率
SH7734 MCU内含相容于IEEE 802.3(注2) 标准的Gigabit以太网控制器GMII (Gigabit Media Independent Interface,Gigabit媒体独立接口)。内置的以太网接口支持10及100Mbps的数据传输速率,也可连接至 1Gbps(1000Mbps)以太网局域网络。
SH7734 MCU亦整合专用的直接内存存取(DMA)控制器,以降低CPU负载并提供顺畅的大容量数据传输。
(3) 处理速度较瑞萨电子现有MCU提升约1.6倍
SH7734 MCU使用运作频率533 MHz的SH-4A CPU核心,速度较现有的SH7764 MCU快了大约1.6倍。SH7734 MCU可快速执行音讯处理、各种显示控制作业以及高功能性HMI所需的讯号处理。
(4) 内建DDR2及DDR3 SDRAM内存控制器
SH7734 MCU内置支持DDR2及DDR3 SDRAM的内存控制器,最高频率频率300 MHz。此控制器最高可提供1.2 GBps的内存频宽,以支持大容量数据传输。
SH7734 MCU将提供16种版本,包含SD记忆卡接口、CAN (注3) 接口与其它硬件功能的组合,可供系统设计师为各种应用范围的规格,选择最适合的版本。SH7734 MCU并采用无铅的440-pin BGA封装。
瑞萨电子致力于扩大其产品项目以满足市场对于重视成本的低端应用及较高效能系统的需求。
新款SH7734 MCU的技术将持续应用于瑞萨行动未来的R-Mobile系列系统单芯片(SoC)。
(注1) Open VG:
一个嵌入式设备处理的2D图形编程接口。
(注2) IEEE 802.3:
以太网标准的电气和电子工程师学会出版。
(注3) CAN (Controller Area Network):
Robert Bosch GmbH (德国)提出的一个汽车网络规范。
关于SH7734 MCU的主要规格,请参阅附件 。
价格与供货
SH7734 MCU的样品将于2011年11月开始提供,样品价格将依SD记忆卡及CAN接口的规格而有所不同。SH7734的量产时程为2012年3月,预估至2012年9月的产能将达到每月10万颗。(价格及供货情况如有变动将不另行通知。)
(注)
Open VG 是Khronos Group的注册商标。 SuperH™ 为瑞萨电子公司在日本、美国及其它国家的商标或注册商标。所有商标或注册商标为其个别所有人之财产。
关于瑞萨通信技术公司
瑞萨通信技术公司(RMC)是瑞萨电子株式会社(TSE:6723)的全资子公司,主要为移动电话、车载娱乐解决方案、消费电子和工业应用提供先进和创新 的产品和服务。瑞萨通信技术公司主要经营宗旨是开发、生产和供应以通信为中心的芯片组和基于这些芯片组的完整硬件和软件平台以满足市场需求。产品包括高性 能应用处理器的完整的移动芯片组、业界领先的无线调制解调器、高集成度的射频设备和智能电源管理解决方案,并致力于为客户提供完整的系统和专业软件技术。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。