高级无线调制解调器解决方案与平台供应商瑞萨通信技术公司(Renesas Mobile Corporation,以下简称“瑞萨通信技术”)于2010年2月10日宣布和Nomovok公司将在“2011年移动通信世界大会(MWC)”上展 示首款基于瑞萨移动推出的移动应用处理器SH-Mobile APE4的MeeGo 1.1设计。展览期间,Nomovok会在1号大厅诺基亚Qt展台处进行该演示。
MeeGo 是一款基于Linux™的软件平台,在各种器件上实现了多种硬件架构支持,包括移动计算机、上网本、平板电脑、智能手机、联网电视和车载信息娱乐系统。通 过展示基于Linux开源软件的、高级、低功耗多媒体与图形性能。展示了瑞萨电子多种多样的OS业务领域。此次展示是基于最新的MeeGo Core OS 1.1和Linux BSP(板支持包),具有完全的硬件加速视频、音频和图形的支持。 此外,它还展示了采用硬件加速OpenGL ES(注 2) 设计的最新SteelRat(注 1) 用户界面。
该演示展示了带有Qt Quick(注 3) 的MeeGo平台的性能以及它在多个目标硬件上的可升级性和性能。利用Qt Quick创造自定义用户体验让我们能够针对不同的目标器件和用户需求实现MeeGo差异化。瑞萨通信技术的应用处理器系列提供了极高的图形和多媒体性 能,为在运行MeeGo和公司的多模平台时实现无与伦比的联网体验打下了基础。
Nomovok公司首席软件设计师Kaj Grönholm说:“Nomovok SteelRat是一次UX(注 4) 概念演示,在最新的MeeGo OS和QML Scene Graph(注 5)上运行。该SoC平台利用Qt Quick构建而成,兼具QML语言的高生产率和OpenGL着色器的性能与图形自由度。演示包括带有若干插件的流体桌面和一组应用程序,如浏览器、游戏、记事本、计算器等。”
Nomovok公司项目经理Hideto Kobayashi说:“Qt lighthouse(注 6) 让将Qt图形堆栈导入非X11(注 7) 平台变得比以往容易多了。Lighthouse变更现在已经被整合到了Qt master branch(注 8)内,它让我们能够轻松支持瑞萨通信技术的BSP(包括Imagination Technologies公司的POWERVR SGX540驱动器),利用硬件加速图形实现良好性能。”
瑞 萨通信技术公司市场营销部副总裁Manfred Schlett说:“与Nomovok合作让瑞萨通信技术能够通过将它们引入开放源码社区以便支持新兴OS(如MeeGo)来充分利用我们的Linux 资源和遗产。瑞萨通信技术可以利用我们的应用处理器和平台(还在商用产品内实现了Symbian™和Android™支持)实现灵活而开放的OS方法。”
(注 1) SteelRat是Nomovok演示名称,介绍了可以在QML Scene Graph上利用Qt Quick实
现哪种用户界面和动画。
(注 2) OpenGL ES是面向嵌入式器件(如手机、PDA和视频游戏机)的OpenGL 3D图形
API的子集。
(注 3) Qt Quick是平台的营销名称,用于迅速构建美观的Qt应用程序。Qt Quick包含QML
语言和诺基亚带有Qt Creator IDE的Qt SDK。
(注 4) UX的意思是用户体验。
(注 5) QML Scene Graph是用于运行QML的未来后端。现有的QML后端基于
QgraphicsView,在OpenGL硬件加速方面有诸多限制。QML Scene Graph解决了这些问题,让我们能够使用OpenGL着色器来实现预期的图形效果。了解更多信息,敬请登录网站 http://labs.qt.nokia.com/2010/05/18/a-qt-scenegraph/。
(注 6) Qt lighthouse是Nokia/Qt用于改善Qt图形堆栈内模块分离效果的工作名称。这样,就能够更轻松地将Qt导入不同的平台。目前,lighthouse产品逐渐被整合到主要的Qt Branch内。了解更多信息,敬请登录网站:http://labs.qt.nokia.com/2010/04/06/remodelling-the-lighthouse/。
(注 7) X11是制图GUI标准,广泛用于Linux系统内。
(注 8) Qt master branch是最新版Qt,目前正在开发下一版Qt。
关于瑞萨通信技术公司
瑞萨通信技术公司(RMC)是瑞萨电子株式会社(TSE:6723)的全资子公司,主要为移动电话、车载娱乐解决方案、消费电子和工业应用提供先进和创新的产品和服务。瑞萨通信技术公司主要经营宗旨是开发、生产和供应以通信为中心的芯片组和基于这些芯片组的完整硬件和软件平台以满足市场需求。产品包括高性能应用处理器的完整的移动芯片组、业界领先的无线调制解调器、高集成度的射频设备和智能电源管理解决方案,并致力于为客户提供完整的系统和专业软件技术。
关于Nomovok
Nomovok公司是芬兰的一家提供嵌入式开放源码和Linux部署项目的软件公司。作为开源软件(OSS)行业的领导厂商之一,2001年以来,Nomovok提供了450多项OSS部署项目。Nomovok在全球范围内拥有130名OSS专家,通过精选OSS合作伙伴还可以在提供300名专家。在全球设有几家软件开发实验室。自成立以来,为所有MeeGo内核领域做出了积极贡献,对MeeGo技术有着全球领先的判断力。
(备注)
MeeGo是Linux Foundation公司的注册商标。Linux是Linus Torvalds公司的注册商标。Symbian是Symbian Foundation Limited公司的商标。Android是Google公司的商标。本新闻稿中提到的其他产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。