高度集成的ISL79985可为高级驾驶辅助系统产生质量卓越的360度鸟瞰图像

2016年9月20日

美国加州、MILPITAS --- 2016年9月20日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内首款带MIPI-CSI2输出接口的四通道模拟视频解码器--ISL79985,可支持汽车全景环视系统应用。

全景环视监视系统(亦称全景环视监视器)负责处理来自四个摄像头的视频,然后将四个图像拼合成一个完整的从上往下的鸟瞰视图,就好比摄像头位于汽车正上方一样。监视器通过视频图像帮助驾驶员确定汽车相对于周围物体的位置,以方便汽车移动和泊车。

根据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)估计,后视摄像头可使倒车事故死亡率减少50%以上。市场普遍要求轻型乘用车提供更多安全功能,汽车制造商也已将倒车摄像头和高级驾驶辅助系统(ADAS)--包括用于泊车辅助和盲区监测的全景环视摄像头系统等 -- 作为汽车的已含或可选配置。这使得车载图像传感器在汽车上的应用日益增多,ABI Research估计其出货量到2020年将达到1.97亿单元。

ISL79985是市场领先的Intersil视频解码器产品系列的最新成员,能够以一个芯片取代多达九个分立元件,以节约宝贵的电路板空间。它提供优异的四通道模拟解码性能,可以产生360度全景环视视频,以检测汽车四周的物体并帮助驾驶员停、倒车。

ISL79985集成了四个带有10-bit ADC的模拟视频解码器,以同时支持四个模拟摄像头CVBS输入。ISL79985的MIPI-CSI2接口可降低系统电磁干扰(EMI),与传统并行接口相比可减少引脚数,使其与最新SOC和ADAS处理器连接更容易。该解码器包括Intersil的专有自动对比度调整(ACA)图像增强功能,可适应快速变化的光照条件。ACA能够自动增加或减小亮度和对比度,以优化图像,从而在低光和刺眼阳光条件下保证更大的能见度和安全性。

除ISL79985之外,ISL7998x系列产品还包括带隔行条纹(line-interleaved)格式BT.656接口的新产品ISL79986。该视频解码器新品为驾驶员提供细节丰富的高质量视频,使其能够获得汽车四周物体更清晰的图像。

Intersil精密产品高级副总裁Philip Chesley表示:“在推动ADAS全景环视摄像头应用实现最新进展的多通道视频技术领域,Intersil是毋庸置疑的市场领跑者。汽车制造商依靠Intersil的视频解码器产品系列,推动其倒车摄像头和全景环视摄像头产品路线图,并为驾驶员和行人提供最高水平的安全保护。”

  • 集成了四个NTSC/PAL/SECAM模拟视频解码器和带有差分、伪差分及单端输入的10-bit ADC
  • 4-H自适应梳状滤波器Y/C分离,以及用于彩色相位误差校正的PAL延迟线
  • 对单端CVBS和差分CVBS组合的可选择软件的模拟输入控制
  • 每个差分输入通道上均集成可编程汽车短路诊断(对电池短路和对地短路检测)
  • ISL79985集成了一个带有MIPI标准虚拟通道辨识功能的MIPI-CSI2输出接口
  • 集成式锁相环(PLL)用于产生高频输出,同时使用低成本的27MHz晶体振荡器
  • 先进的同步处理/同步检测可处理非标准/微弱信号
  • 专有自动对比度调整(ACA)引擎用于动态优化亮度和对比度
  • AEC-Q100 Grade-2认证,工作温度范围:-40°C至+105°C

ISL79985和ISL79986可与ISL78302双路LDO,ISL78322/ ISL78228双路同步降压稳压器结合使用,以管理全景环视ADAS应用中的视频解码器、内存、SOC或FPGA的电源轨。

带有MIPI-CSI2输出的ISL79985现已供货,产品采用7mm x 7mm 48引线 QFN封装。ISL79985-EVAL评估板附带用户手册、电路图和固件。欲知有关ISL79985的更多信息,请访问www.intersil.com/products/isl79985

带有BT.656输出的ISL79986现已供货,产品采用7mm x 7mm 48引线QFN封装。ISL79986-EVAL评估板附带用户手册、电路图和固件。欲知更多信息,请访问: www.intersil.com/products/isl79986

 

Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。