高效率DC/DC转换器将5V电压轨步降至负载点需要的输入电压
2015年11月9日

美国加州、MILPITAS--- 2015年11月10日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出五款全新高集成度的同步降压稳压器--- ISL8018和ISL80030、ISL80030A、ISL80031、ISL80031A,可将5V电压轨步降至低至0.6V的负载点(POL)输入电压,供给FPGA、DSP和微处理器等使用。功能特性丰富的ISL8018从2.7V - 5.5V输入电压提供最高可达8A的连续输出电流,并且提供高达97%的效率和比竞争对手器件更高的集成度;2 x 2mm ISL8003x产品系列从2.7V - 5.5V输入电压提供最大3A连续输出电流,并提供高达95%的峰值效率,用于在电信、云计算、工业、仪表和医疗设备应用中提供通用负载点转换功能。

 

ISL8018提供SYNCIN和SYNCOUT创新特性,能够利用相移时间延迟,以主/从配置和相同开关频率,对多个稳压器进行连接和同步。这可以防止ON时间重叠,并降低RMS电流、纹波及输入电容要求,以改善电磁干扰和提升效率。凭借ISL8018的VSET特性,电压输出余量控制可设置在+/- 10%,以补偿输出电压IR降。ISET特性提供可编程输出电流限制,以支持8A、5A和3A应用。这使客户可以利用电感尺寸更小的设计,以降低成本和减小电路板面积。此外,ISL8018的500 kHz - 4MHz可编程开关频率范围,有助于实现使用更小的无源器件来实现更快的瞬态响应和节省更多电路板空间。

 

ISL80030、ISL80030A、ISL80031和ISL80031A互相引脚兼容,并集成具有非常低的导通电阻(RDS(ON))的P沟道高边MOSFET和N沟道低边MOSFET,这可减少外围元件数量和功率损耗。由于具有更低的管芯温度,这些降压稳压器使系统无需使用冷却风扇和散热器便可运行,并且仍可向负载提供3A连续输出电流,显著提高了可靠性。另外,它们还提供内部补偿,这消除了对额外外围元件的需要,降低了设计复杂性。整个转换器只占用不到64mm2电路板空间。ISL80031和ISL80031A提供轻负载模式,可在系统切换至低功耗状态时提高系统的效率,无论这时负载电流有多大。

 

Intersil公司基础设施与工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示:“随着电压轨数量的增加和设计复杂性不断提高,电源设计工程师需要可以提供高效率、快速瞬态响应且简单易用的开关稳压器。新的8A和3A同步降压稳压器以小至2x 2mm的尺寸提供了客户所需的特性组合和灵活性,可以满足各种负载点应用的要求。”

 

  • 提供高达97%的峰值效率
  • 完整的转换器仅占小于97mm2的电路板空间
  • +/-10%输出电压余量控制
  • 输出电压可在0.6V至输入电压范围内调节,带有固定输出电压选项
  • 可调节电流限值
  • 外部同步频率上限可达4MHz,具有主-从相移能力
  • 500kHz - 4MHz可调节开关频率范围,默认工作频率为1MHz
  • 预偏置输出条件下的启动,内部软启动--1ms或可调节,内/外补偿
  • 禁用期间软停止输出放电
  • 峰值电流限制、打嗝模式短路保护和过温保护
     
  • 提供高达95%的高峰值效率,3A最大输出电流
  • 开关频率可达2MHz
  • 提供低至35uA的静态电流
  • 可选PFM或PWM工作模式
  • 短路保护以及过电流、负电流、过温/热保护
  • 内部软启动和软停止
  • Vin欠压锁定和Vout过压保护

这些同步降压稳压器可以与ISL85033双路3A输出同步降压稳压器在负载点应用中结合使用,以及与 ISL85003 4.5V - 18V、3A同步降压稳压器构成双级解决方案,将12V电压轨转换为5V电压轨。ISL85403也可用于双级解决方案,将24V电压轨步降至5V电压轨。

 

ISL8018 8A同步降压稳压器现已供货,产品采用3mm x 4mm 20引线QFN封装。ISL8018DEMO1Z演示板、全功能ISL8018EVAL3Z评估板也已供货。欲知更多信息请访问http://www.intersil.com/products/isl8018

 

ISL80030、ISL80030A、ISL80031和ISL80031A 3A同步降压稳压器现已供货,产品采用2mm x 2mm 8引脚DFN封装。ISL80030DEMO1Z 和 ISL80031DEMO1Z演示板也已供货,欲知更多信息请访问 http://www.intersil.com/products/isl80030

 

Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。