美国加州、MILPITAS--- 2015年10月8日—创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出两款新的高性能单路输出低压差(LDO)稳压器,可提供一流的压差和瞬态性能,适用于对噪声敏感的负载。ISL80510和ISL80505可在满负载条件下提供1A和0.5A连续输出电流,以及对应的130mV与45mV的超低压差。ISL80510的最大压差比最接近的竞争对手产品低近50%,有助于降低工业、有线和无线设备的功率耗散。
Intersil的ISL80510/05LDO还提供更好的瞬态性能,峰值-峰值偏移最小只有竞争LDO的九分之一。该瞬态性能水平和1.8%的DC精度有助于预防电压下冲和过冲,向CPU、DSP、和MCU提供稳定的负载点电压,它们对电压精度和低噪声有严格的要求。ISL80510/05的补偿回路可在宽频率范围内保持无波动电源抑制比(PSRR)响应,从而提供卓越的噪声过滤性能。
ISL80510输入电压范围为2.2V - 6V,ISL80505为1.8V - 6V。这些LDO的输出电压调节范围为0.8V - 5.5V,使设计设计师能够设计出支持广泛应用的产品,包括低功率RF放大器、通信设备、工业过程控制系统、测试仪器、医疗设备和消费级网络路由器。可调整软启动功能允许设计工程师控制输入突入电流和进行启动时间编程,以适应任何加电时序控制要求。
Intersil基础设施与工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示:“我们发现越来越多的应用需要经济但高效的LDO解决方案来支持对噪声敏感的应用。引脚兼容的ISL80510和ISL80505具有一流的压差和瞬态响应,以及可编程启动特性,可轻松满足这一要求,而且价格适中。”
- ISL80510单路输出LDO稳压器在2.5V输出电压(1A负载电流)下提供130mV的一流压差
- ISL80505单路输出LDO稳压器在2.5V输出电压下(500mA负载电流)提供45mV的超低压差
- 运行稳定,只使用一个小尺寸4.7μF输出陶瓷电容
- 在-40°C至+125°C线路、负载和结温度范围内,保证±1.8%的Vout精度
- 可编程输出软启动支持时序控制,并帮助电源设计师控制突入电流
- 电流限制保护和热关断功能帮助防止过大负载电流或工作温度
ISL80510和ISL80505 LDO可与ISL80136 40V/50mA线性稳压器、ISL80138 40V/150mA线性稳压器和同步步降DC/DC转换器(如ISL8117A和ISL8026)结合使用,以支持典型过程控制工业应用中的大量电源轨。
ISL80510 and ISL80505现已供货。两款LDO引脚兼容,采用热增强8引线3mm x 3mm DFN封装。ISL80510EVAL1Z评估板现已供货。设计工程师可使用评估板快速评估1A ISL80510和500mA ISL80505的特性和性能。
欲知有关ISL80510和ISL80505 LDO稳压器与评估板的更多信息,请访问:www.intersil.com/products/isl80510和www.intersil.com/products/isl80505。
Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。