美国加州、MILPITAS--- 2015年9月15日—创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内首款80A全密封式数字DC/DCPMBus电源模块---ISL8273M,为先进的FPGA、DSP、ASIC、处理器和内存提供负载点(POL)转换。ISL8273M是一款完整的步降式稳压电源,提供高达80A输出电流,支持行业标准5V或12V输入电源轨。最多可以结合四个ISL8273M电源模块的多相均流特性,使电源设计工程师能够设计输出电压低至0.6V的320A解决方案。ISL8273M电源模块尺寸仅为18mmx 23mm,能提供业内最高功率密度和性能,适合占板空间日益紧张的数据中心设备和无线通信基础设施系统。
ISL8273M数字电源模块利用具有专利的ChargeMode™控制架构,可提供一流的效率水平,峰值效率可达94%,大多数转换的效率高于90%。另外它还提供对在FPGA和DSP处理功率瞬爆中常见的输出电流负载阶跃的单时钟周期快速瞬态响应。ISL8273M的无补偿设计可使器件保持稳定,不受输出电容由于温度、变异或老化而产生的变化影响,同时消除了对外部分立补偿网络的需要。
80A ISL8273M通过提供比竞争对手数字电源模块高出两倍的输出电流,进一步拉开了与竞争对手的差距。其专有高密度阵列(HDA)封装通过单层导热封装基板提供了无可比拟的电气及热性能,这种设计减小了引线自感,并主要通过系统主板散热。ISL8273M基于Intersil的经市场验证的第四代数字控制器技术,并与50A ISL8272M逐引脚兼容。它扩大了Intersil现有的6A - 50A数字电源模块系列,使客户能够轻松过渡到更高的电流轨。这些全密封式电源模块与所有工业拾取和放置设备兼容,实现全自动制造。
Intersil基础设施与工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示:“随着先进的FPGA和处理器占据更多印刷电路板空间,并需要从更低输入电压获得更高输入电流水平,对POL电源转换器的要求正被推向极限。80A ISL8273M向我们的客户提供了他们需要的功率密度,以及卓越的热和电气性能、动态电源优化、和实时系统监测与控制。”
通过符合PMBus协议规范的接口,ISL8273M模块的数字控制技术可提供精确时序控制、全面遥测及系统监测功能。ISL8273M还能启动并在pin-strap模式下运行,使用六个外部电阻进行设置默认配置,如Vout,、软启动、欠压、开关频率及均流。这有助于设计工程师在开发阶段给模块加电而无需使用PMBus,也不用进行任何编程。
- 80A数字开关模式电源,提供均流、多相和多模块支持,最高可支持320A电源轨
- 4.5V - 14V宽输入电压范围和0.6V - 2.5V可编程Vout
- 支持PMBus通信的解决方案,可实现全面的系统配置、遥测、和对所有转换及工作参数的监测
- 高达94%的峰值转换效率,1%的输出电压精度
- 单时钟周期瞬态响应
- 可编程Vout、软启动、软停止、时序控制、余量控制以及欠压、过压、欠流、过流、欠温及过温保护
- 监视Vin、Vout、Iout、温度、占空比、开关频率、power good和故障
- 内置非易失存储器,用于保存模块配置参数和故障日志
- 紧凑、热增强型高密度阵列(HAD)封装帮助简化热管理、解决方案布置和PCB布线
Intersil的PowerNavigator GUI软件可简化ISL8273M的配置、验证、对所有器件参数的监测以、及遥测。该软件使改变数字电源设计的特性和功能变得很简单,无需编写任何代码。欲下载PowerNavigator GUI和观看教学视频,请访问www.intersil.com/powernavigator。
ISL8273M现已供货,产品采用热增强的18mm x 23mm x 7.5mm HDA封装。可帮助加快设计成品上市速度的ISL8273MEVAL1Z 80A数字模块评估板也已供货。
欲知有关ISL8273M DC/DC数字PMBus电源模块及评估板的更多信息,请访问www.intersil.com/products/isl8273m。
Intersil、PowerNavigator、ChargeMode和Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。