美国加州、MILPITAS--- 2015年6月2日—创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出TW9992模拟视频解码器,其集成的MIPICSI-2输出接口可与最新系统级芯片(SoC)处理器兼容。该解码器的MIPICSI-2接口通过简化与SoC的连接,同时降低系统受到的电磁干扰(EMI)。TW9992解码器可接收来自汽车倒车安全摄像头的单端或差分复合视频输入,是Intersil车载应用视频解码器产品系列的最新成员。
凭借内在的诊断功能和卓越的视频质量,TW9992解决了车载视频系统遇到的最大挑战。其具有的自动对比度调整(ACA)图像增强特性能够自动增加或减小图像的亮度/对比度,以提供更高的可视度和安全性,能够通过适应快速变化的照明条件来克服倒车摄像头系统面临的难题。
此外,汽车倒车摄像头通常使用差分双绞线,设计工程师因此需要在视频解码器前面使用运算放大器,以便将差分信号转化为单端信号。而TW9992解码器则通过支持直接差分CVBS输入,来消除对外部运算放大器的需要,从而减少了系统成本和占板空间。而且每个差分输入通道内在的对电池短路和对地短路检测功能,进一步增强了视频性能和汽车系统可靠性。
Intersil公司精密产品高级副总裁Philip Chesley表示:“Intersil的视频解码器产品系列的这个最新成员可支持采用下一代SoC的客户设计,使客户的设计可以很好地满足未来需求。凭借更出色的画面质量、更低的功耗以及有助于提高可靠性和简化设计等众多先进特性帮助TW9992成为了同类中的佼佼者,也是倒车摄像头设计的理想选择。”
- 带4H自适应combfilter的NTSC/PAL 10-bit ADC模拟视频解码器
- MIPI CSI-2输出接口
- 软件可选择模拟输入控制,允许单端或差分CVBS的各种组合
- 先进的图像增强特性:自动对比度调整,可编程色度、亮度、饱和度、对比度和清晰度
- 输出电压:1.8V - 3.3V,IO带3.3V容忍特性
- 低功耗:100mW(典型值)
- 集成对电池短路和对地短路检测功能
- 符合AEC-Q100 标准
汽车级TW9992模拟视频解码器现已供货,产品采用32 Ld QFN(WQFN with wettable flanks)封装。欲知有关TW9992及评估板的更多信息,请访问:www.intersil.com/products/tw9992。
Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。