5.2版新增PowerMap、Rail Inspector和RailScope功能,帮助简化密集电源系统的设计
2015年5月12日
美国加州、Milpitas --- 2015年5月12日—创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出用于帮助系统工程师快速配置、验证和监测电源架构的,可免费下载的图形用户界面(GUI)软件--PowerNavigator™ 5.2版。PowerNavigator5.2包含的新特性可帮助实现高度的电源优化。与拖放式GUI界面的结合,使得用PowerNavigator5.2更改数字电源设计的特性和功能变得很简单,甚至无需编写任何代码。
用户可以使用PowerNavigator5.2软件GUI配置和监测支持PMBus协议的Intersil数字电源产品组合,包括数字稳压器、控制器、多相器件、电源模块和数字电源监测器。通过使用个人计算机、USB接口和轻松点击鼠标,设计工程师就能配置和更改其数字电源的任何参数、遥测选项或电源轨的时序。
Intersil的5.2版PowerNavigator包括三项创新:
- PowerMap向电源轨电路块增加了更多实时信息,如器件名、相数、输出电压、输出电流、PMBus地址及均流能力。这些附加信息可帮助用户更迅速地实现系统可视化。PowerMap的逼真系统级视图(可缩放和滚动)可复现通过多个电源轨向ASIC、处理器、DSP或FPGA等负载点输送电流的系统。
- Rail Inspector可快速引导用户完成电源参数设置。Rail Inspector提供所有电源轨名称并显示器件的数目、器件地址和状态以及重要电源参数(如输入电压、开关频率、输出电压和负载电流)。器件选项包括时钟同步、时序控制及均流。用户随后能够加载和保存文本格式和hex格式的配置文件。
- RailScope可简化系统校验,允许用户一次绘制针对多达四个电源轨的所有遥测数据(如输入电压、输出电压、输出电流和温度)曲线图。RailScope的系统日志功能可自动记录遥测数据和故障数据日志,供以后分析时使用。
- 整个系统在一个屏幕上,图形化监测使显示屏更易于阅读
- 可视时序控制让用户能够使用拖放功能调整多个电源轨的时序
- 故障监测可告诉用户某个电源轨在故障条件下关断的准确原因,从而加快系统开发速度
- 对Intersil数字电源产品(包括负载点、数字稳压器、多相器件、电源模块和数字电源监测器)的全面支持,涵盖广泛的应用
- 可创建、保存和加载在生产编程过程中使用的配置文件,以加快系统开发速度
- 可保存整个项目,允许在系统开发过程中在电路板之间轻松传递配置设置
下载PowerNavigator 5.2 GUI、观看教学视频和开始进行设计,请访问www.intersil.com/powernavigator。欲知有关数字电源的更多信息,请下载我们的白皮书。
Intersil、PowerNavigator等标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。