新ISL85410/18降压稳压器支持宽输入和输出电压范围,满足复杂系统的多电压轨要求
美国加州、MILPITAS --- 2014年3月3日 —创新电源管理与精密模拟解决方案的领先供应商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出适用于复杂工业和医疗系统的同步降压稳压器---ISL85410和ISL85418。这些新型降压稳压器能够对来自电源或电池的直流电压进行高效的降压转换,为多个微处理器和电路板元件供电,满足各种电压要求,最大程度减小功率损耗。ISL85410/18向工程师提供最大的灵活性,支持宽输入和输出电压范围,并且二者可以直接替换,便于在不同的设计中直接复制,从而帮助加快产品上市速度和降低设计成本。
ISL85410/18封装极小,其集成度和效率很高,且集成了上、下管和补偿电路,外围电路简单到只有五个元件。ISL85410/18极大的缩小了电源电路的PCB板面积,从而可以进一步缩小最终产品的体积。
Intersil的ISL85415同步降压稳压器也与ISL85410/18引脚兼容,这一组芯片提供了灵活的降压转换解决方案,可用于3V - 36V的宽输入电压,500mA - 1A输出范围。
“从工业过程控制到医疗成像,客户们要求缩短设计时间和提高效率,同时确保提供稳健可靠的解决方案”,Intersil工业电源事业部高级营销经理Colm Brazil表示,“为应对工业系统设计复杂性的日益增加和电压轨数目的增多,ISL8541X同步降压稳压器系列提供了一种高集成、高可靠,且易于使用的解决方案,给电源设计带来更高灵活性、更简单设计和更高效率。”
- 集成上管和下管
- 内部集成补偿电路
- 支持3V - 36V的输入电压范围
- 0.6V至95% Vin的宽输出电压范围
- 4mm x 3mm紧凑封装
- 设计简单并支持Intersil的iSim和在线设计/布局文件
ISL85410、ISL85418和ISL85415同步降压稳压器现已供货,产品单价分别为1.75美元、1.55美元和1.45美元,1000件起订。ISL85410EVAL1Z、ISL85418EVAL1Z和ISL85415EVAL1Z评估板也已供货,产品单位72美元。此外,低成本ISL85410DEMO1Z、ISL85418DEMO1Z和ISL85415DEMO1Z演示板单价为20美元。
欲知有关ISL8541X系列同步降压稳压器和iSim基于Web式设计工具的更多信息,请访问:http://www.intersil.com/ISL8541x-buck-regulator和http://www.intersil.com/tools/isim.html。
欲知有关ISL85410EVAL1Z、ISL85418EVAL1Z和ISL85415EVAL1Z评估板的更多信息,请访问:http://www.intersil.com/en/tools/reference-designs/isl85410-8eval1z.html。
欲知有关ISL85410DEMO1Z、ISL85418DEMO1Z和ISL85415DEMO1Z演示板的更多信息,请访问:http://www.intersil.com/en/tools/reference-designs/isl85410-8demo1z.html。
Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。