ISL29035具有同类产品中最宽的感光响应角度及极高灵敏度,适用于各种光源的检测
美国加州、MILPITAS --- 2013年11月19日 —创新电源管理与精密模拟解决方案的领先供应商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款极具创新性的、超小封装的环境及红外光传感器--- ISL29035。它是业界最小的6个管脚的数字型光传感器,其高灵敏度及宽角度的光响应特性可满足在手持设备、个人电脑、电视和工业显示等应用中对各种光源的精准检测。
采用ISL29035,各种带显示的电子设备可根据环境光的明暗条件对显示亮度进行自动调整,以改善用户体验和延长电池续航时间。ISL29035传感器提供市场领先的宽角度的光响应特性,光强减小到一半的角度最小也可达到+/- 35%。其0.01 勒克司至 64,000勒克司的宽动态光照度范围可增强用户的视觉体验并最大限度地降低屏的功耗。ISL29035的勒克司范围可选择的特性允许用户用软件来调整显示的亮度,以适应各种环境光场合下的应用,如晚上、白天室内的光强及室外较强的太阳光。
该环境光传感器的先进自动校准光电二极管阵列可模拟人眼的响应曲线,具有优异的红外光抑制功能。片上集成 (on-chip) 的电荷平衡16位模/数转换器 (ADC) 可抑制由人造光源造成的50Hz和60Hz闪烁。
此外,ISL29035内部集成的ADC可以直接将光照度的模拟信号直接转换成数字信号,并通过片上的I2C(兼容SMBUS)接口和系统处理器相连。
- 业内最小的6引脚数字光传感器,尺寸仅为1.5mm x 1.6mm x 0.75mm
- 提供业内最佳的半角性能:+/- 35%(最小值)
- 支持Windows 8和Android操作系统的要求
- 可在包括阳光在内的所有光源条件下工作
ISL29035现已供货,产品采用6引脚光学器件和半导体电路集成在一起的单片封装,单价0.58美元,1,000件起订。另外Intersil现在还供应评估板,单价49美元。若想了解更多信息,请访问http://www.intersil.com/products/ISL29035。
Intersil、iSIM、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。