美国加州、MILPITAS --- 2013年11月12日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案的领先供应商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出其用于数字电源设计的新一代PowerNavigator™图形用户界面 (GUI),作为一项重大的突破性成就,该工具可提升其在数字电源领域的领先地位。PowerNavigator GUI让用户不用编写一行代码就能把数字电源设计到其系统,其易于使用的拖放界面可显著加快设计速度。
该PowerNavigator是一款可下载的免费图形化用户界面工具,它提供了帮助设计者快速建立和控制任何电源架构的灵活性。在PowerNavigator的“无硬件”模式下设计电源架构让用户能够在硬件开发之前选择元件,并且没有设计风险。通过PowerNavigator GUI可以访问所有命令和设置配置,包括装载用于常见应用的预定义配置的能力。
在初始硬件开发出来之后,该GUI能够立即应用所保存的设置并监视所有电源轨。通过选择遥测数据可显示任意数量的电源轨。设计者通过GUI提供的简单和直观控制进行最终系统调整。电源轨的上电时序设定现在可通过可视拖放界面来进行。
阵容快速扩大的Intersil数字电源IC和模块产品提供了用于配置、控制和监视电源的PMBus™串行接口。作为下一代平台的一部分,Intersil今天还发布了一款无补偿数字电源控制器ZL8800,可与PowerNavigator GUI联手帮助加快设计速度。http://www.intersil.com/products/ZL8800
如想全面了解设计者如何使用Power Navigator,请访问http://www.intersil.com/powernavigator 。
- 无硬件模式让用户能够在硬件开发之前设计和构建电源系统
- 图形化监视使整个系统设计铺陈在一个页面上,显示内容易于阅读
- 可视化的时序定制让用户能够使用拖放操作调整多个电源轨的上下电顺序
- 命令行工具支持对任何PMBus命令的简单访问和控制
- 能够保存整个系统项目
- 允许配置文件保存成为单个文件,以便用于批量生产的编程
Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。