虚拟原型制作技术:ASTC

Partners: 4 of 6

—提高开发效率降低成本— 虚拟原型制作技术改变软件开发

ASTC

产品投放市场所花的时间(Time to Market)是商业成功与否的关键,开发商当然希望尽早着手开发。这次针对使用最新的设计工具和手法研发的“虚拟原型制作技术”在拿到硬件设备前就能开始软件开发的情况,我们对澳大利亚的ASTC公司进行了采访。ASTC公司负责营销的Holly Stump先生介绍了虚拟原型制作技术的优点以及与瑞萨的合作关系。

Holly Stump

Holly Stump VP Marketing
ASTC / VLAB Works

在拿到硬件设备前就可进行软件开发!“VLAB™虚拟平台”

— 首先请您介绍一下贵公司的概况。

Stump先生: ASTC(澳大利亚半导体技术公司)提供硬件和嵌入式软件的设计服务以及开发解决方案。VLAB Works是负责ASTC商务的子公司。ASTC/VLAB Works的客户遍及世界上的汽车、运输、无线通信、多媒体家电以及嵌入式软件厂商等。

在本公司的业务中,汽车领域方面的业务占了很大比例。我们还以与瑞萨公司的伙伴关系为中心,提供以虚拟原型制作技术为内核的开发解决方案---“VLAB™虚拟平台”。众所周知,在汽车领域中软件开发已成为重要的课题。软件开发需要开发数百万条的大规模代码并且进行重复的测试和调试,还要符合AUTOSAR(标准化)和ISO26262(功能安全)的要求。在汽车领域中,利用VLAB™虚拟平台可在拿到硬件设备前就进行软件开发,这意味着大幅度缩短开发时间。

— 这是有助于客户缩短开发时间的产品。请您介绍一下VLAB™虚拟平台。

Stump先生: 为了提高嵌入式设备的开发效率,ESL(Electronic System Level,电子系统级)层面的虚拟原型制作技术发挥了极大的效果。我们公司提供的VLAB™虚拟平台能通过高层面的抽象化技术,实现全面的系统仿真和代码的执行。直接执行在批量生产时嵌入的代码并对目标的运行进行可视化控制,能清楚地显示程序的执行情况。在半导体的IP核心和SoC设计到硬件和系统开发的整个设计过程中,VLAB™虚拟平台将给客户带来全新的竞争力(图1)。虽然也有其他公司提供虚拟原型制作技术,但是我们公司提供的解决方案在功能性方面出类拔萃。

图1:ASTC/VLAB Works对广泛的开发工程提供支援,支持客户在竞争激烈的市场上获得成功。

图1:ASTC/VLAB Works对广泛的开发工程提供支援,支持客户在竞争激烈的市场上获得成功。

以VLAB™虚拟平台为武器,赢得市场的竞争

— 在嵌入式设备开发中,VLAB™虚拟平台获得好评的理由是什么?

Stump先生: 让我说明一下客户使用VLAB™虚拟平台的益处吧。

  • 能进行软件和硬件的分离及其结构的分析和评估,并能进行包括CAN(Controller Area Network)功能和马达控制的what-if分析。也可以用于算法的开发以及执行用于比较的评估代码。
  • 通过在拿到硬件设备前开始嵌入式软件的开发来缩短开发时间。能尽早发现硬软件的缺陷,降低评估电路板的成本。在简单地进行硬软件优化和性能调整以及回归测试带来的高可扩展性方面也获得好评。
  • 通过使用VLAB™虚拟平台继承和再利用设计资源,可简单地进行产品的功能扩展和多代产品的设计等。

VLAB™虚拟平台具有各种扩展功能(图2),只要构建一次虚拟平台,此后就像小雪球越滚越大那样被加速充实。这是因为开发嵌入式设备的客户能通过给此平台追加各种内容(硬件和软件的模型)进行独自的扩展。还能通过将此固有的虚拟平台提供给客户的合作伙伴或者1级零部件厂家(零部件生产大公司),简单地进行共同开发。这可以说大大领先于不使用虚拟平台的其他同行公司。

图2:以VLAB(虚拟原型制作)为核心,搭载OSCAR™ SystemC仿真器。

图2:以VLAB(虚拟原型制作)为核心,搭载OSCAR™ SystemC仿真器。Genesis和Processor Modeling Studio支持模型的简易生成和SystemC代码的自动生成。VLAB Model Library和标准规格相关的工具箱帮助OS和应用程序的启动,支持AUTOSAR、CAN、FlexRay和ISO26262。

在汽车领域,能大幅度缩短客户的开发工程周期及降低成本

— 请您介绍一下与瑞萨的合作关系。

Stump先生: 瑞萨公司和我们公司保持着长期的伙伴关系,进行共同开发,支持着多代众多的瑞萨单片机。瑞萨公司为客户提供类似虚拟平台的最新技术非常好,我觉得瑞萨公司技术人员的能力非常强,干部和营销负责人为客户提供有用的信息进行支持。

— 请您说明一下瑞萨的汽车单片机RH850族的支持情况。

Stump先生: 支持RH850族的VLAB™ RH850虚拟平台由虚拟原型制作系统、RH850虚拟原型以及软件和系统开发、调试分析等各种工具箱群构成。客户能通过追加自己公司的IP和ECU模型,独自开发ECU虚拟原型、进行调试、与其他工具的结合、构建系统测试台,以及进行驱动程序、OS、ECU应用软件等开发应用的软件启动和测试等。最大的魅力是能简单地开发复杂的驱动程序和AUTOSAR软件以及为符合功能安全规格而进行故障注入测试和测试覆盖。

能为采用RH850族的汽车公司和1级零部件厂家提高软件开发效率,降低ECU的开发和测试成本,并且减轻嵌入式系统的验证和有效性检查工作的负担(图3)。

图3:在整个ECU设计周期中降低开发成本,缩短产品投放所需的时间并提高产品质量。

图3:在整个ECU设计周期中降低开发成本,缩短产品投放所需的时间并提高产品质量。

— 今天非常感谢您的介绍,让我们坚信VLAB™虚拟平台将为客户提高开发效率,缩短开发周期,降低开发成本。

ASTC  
创立 : 2006年创立了ASTC™。
2011年创立了营销业务子公司的VLAB Works™。
总公司 : Level 5, 76 Waymouth Street, Adelaide, South Australia, Australia, 5000
Australian Semiconductor Technology Company 株式会社:
130-0013 东京都墨田区锦系1-2-1 14层
URL : http://www.astc-design.com