支持汽车单片机RH850的调试解决方案:Lauterbach

Partners: 3 of 6

与瑞萨新单片机的销售同步 提供Lauterbach公司的调试器

Lauterbach公司在提供调试解决方案方面处于同行业的领先地位。针对瑞萨汽车单片机RH850的支持情况以及该公司与瑞萨的长期合作关系,我们采访了常务董事Stephan Lauterbach先生。Lauterbach先生“在两家公司互相尊重和信赖关系的基础上,与瑞萨单片机销售同步推进调试器的开发”的话题给人留下深刻的印象。

Stephan Lauterbach

Stephan Lauterbach Managing Director,
Lauterbach GmbH

领先同行30年以上的Lauterbach调试器

— Lauterbach公司的调试器非常有名并以欧美为中心占有很大的市场份额。今天很高兴能采访您,首先请您介绍一下贵公司的概况。

Lauterbach先生:我们公司为开发嵌入式设备提供功能齐全的调试器,已经在同行业领先了30年以上。总公司在德国的Höhenkirchen,并在英国、意大利、法国、美国的东海岸和西海岸、日本、中国设立了分公司,是一家与主要半导体厂商保持密切关系的完全独立的非上市企业。我们通过追求独立性、强大的开发能力以及顾客满足度(CS),得到了很大的发展。

— 就是说,与单片机的历史同步超过30年了

Lauterbach先生:我哥哥Lothar Lauterbach于1979年创立了公司,我在1982年进公司工作。最早开发的是ICE(在线仿真器)的TRACE80,当时是为被广泛使用的Z80单片机而开发的非常完善的高水平调试器,支持C语言和PL/M语言,极为畅销。在此取得成功之后,我们继续开发了本公司的主力产品TRACE32-ICE,采用模块结构,广泛支持8bit到32bit的各种单片机。同时,采用各种先进技术实现了丰富的选项功能。

1994年开发了最早的BDM(后台调试模式)调试器,推出了JTAG调试器TRAE32-PowerDebug。此产品在世界上销售了10万台以上,为公司现在的成功作出了极大的贡献。

图1:获得好评的Lauterbach公司的调试解决方案TRACE32,支持瑞萨的汽车单片机RH850,并由PowerTrace II提供实时跟踪。

图1:获得好评的Lauterbach公司的调试解决方案TRACE32,支持瑞萨的汽车单片机RH850,并由PowerTrace II提供实时跟踪。Trace32的详细内容请参阅:
http://www.lauterbach.com/frames.html?home.html

减轻开发者重压的信念是“Time to Market”

— 为高效率开发嵌入式设备,以调试器为首的开发环境越来越重要。请您再介绍一些贵公司的开发工具。

Lauterbach先生:我们公司全力以赴地进行针对嵌入式设备的开发,提供高速高效率的测试综合调试跟踪解决方案。作为解决方案的基础,PowerDebug调试器配备了调试工具主机以及按单片机种类的模块化探针。因为不同的单片机使用相同的调试工具主机,所以只要交换调试电缆就能对应不同的单片机。PowerTrace提供实时跟踪系统来记录程序和数据的流程、时序。

所有的技术开发都是在慕尼黑(München)近郊Höhenkirchen的总公司进行的。本公司全力研制最尖端的开发工具,导入各种最新的开发技术。大多数客户是通信行业(尤其是手机和智能手机的终端厂家)和汽车行业。

我们公司通过和半导体厂商的合作,与单片机的开发同步进行调试器的开发。例如,当客户要使用瑞萨公司的最新单片机进行开发时,我们就已经准备好功能齐全的调试器。我们提倡的“Time to Market(市场投放)”概念长期获得许多客户的好评。

长期的合作关系为适时提供调试器创造条件

— 请您介绍一下与瑞萨的合作关系。

Lauterbach先生:以前,我们与瑞萨公司的前身日立制作所、三菱电机、NEC都有良好的合作关系,现在与瑞萨公司继续保持着长期的良好合作关系。我们一直受到瑞萨公司的特别支援,如产品的进度表、最新的单片机信息、评估电路板等必须的器材,与瑞萨单片机的销售同步实现调试器的开发,给客户创造了利益。如此高水准的技术信息交换需要密切的关系和相互的信赖,瑞萨公司总是及时地给我们提供准确的信息。

调试解决方案TRACE32支持瑞萨单片机RH850

— 请问在汽车行业非常引人注目的瑞萨单片机RH850的支持情况。

Lauterbach先生:TRACE32以通用调试器接口(NEXUS)提供高速高效率的调试环境,还通过此系统里的TRACE32 PowerView软件支持高级语言(C和C++)和AUTOSAR,实现高效率并方便用户的调试。

图2:通过TRACE32 PowerView软件提供强大的调试环境。

图2:通过TRACE32 PowerView软件提供强大的调试环境。

高速串行接口AURORA即将投放市场

— 请问今后的发展方向。

Lauterbach先生:TRAC32能从引导码到中断例程和驱动程序进行全区域的调试。根据汽车行业客户对芯片和工具的实时跟踪能力的更高要求,我们准备扩充新的调试功能,产品当然会支持瑞萨公司的RH850。

我们认真倾听客户的意见,在短时间内解决了很多实际问题。目前对于汽车行业的客户来说,提高实时跟踪能力是一个重要课题,这是因为很多要求对应ISO26262的代码覆盖范围等的汽车部件担负着安全职责。公司针对日益增高的要求,将于2014年的年初推出支持RH850的首款NEXUS并行跟踪,还预计于2014年6月左右推出AURORA接口的高速串行跟踪探针。因为要在多种应用中支持跟踪时很难使用16针或者16针以上的接口,所以AURORA接口只用几个针来实现调试的高频带宽度。因此,实时调试性能越来越重要。

— 非常感谢您的详细解说,这使我们坚信Lauterbach公司与瑞萨的良好合作关系,将会为客户带来利益。

Lauterbach
创立 : 1979
总公司 : Altlaufstr. 40
Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Bayern, 85635 Germany
分公司 : 英国、意大利、法国、美国东海岸、美国西海岸、日本、中国,还有其他多处的营业所和技术支持办事处。
URL : http://www.lauterbach.com/frames.html?home.html