2020-01-20

車載用に設計されたワイヤレス・パワー・トランスミッタを用いて、車内でモバイルデバイスを充電できます。ドライバーに安全で便利なソリューションです。

ビデオシナリオ

ローレンス・マクガリーと申します。ワイヤレスパワー統括部の車両内ワイヤレス充電トランスミッタを担当しており、今回はそのデモをご紹介いたします。

このデモで解決しようとしている主な課題は、利便性です。車に乗ったら、スマートフォンまたはスマートデバイスを、車内のワイヤレス充電トランスミッタに載せるとすぐ充電できるよう、エンドユーザの利便性を最大化します。

また、利用する際により安全です。例えば暗い雨の夜で、運転手がコネクタやケーブルをいじっていると、事故を起こす可能性があります。ワイヤレス充電トランスミッタの設置は、利便性だけでなく運転手の不注意を減らし、安全性を高めます。

このデモではワイヤレス充電器の実際の動作をご覧いただけます。トランスミッタの上にスマートフォンをぽんと置くだけで、充電がすぐ開始することがわかります。

このP9261はワイヤレス充電専用のSoCで、必要な機能を全て搭載しています。また、M0 Armコアを採用しており、柔軟性を最大限に高めています。

カスタマーリファレンスデザインまたはリファレンスボードは15W Qi対応の、完結したターンキーソリューションとして提供します。お客様はリファレンスデザインを簡単に引用でき、スムースに車載トランスミッタの開発に着手できるよう、全ての技術資料をオンラインに公開しています。なお、最新のQi EPP 15Wおよび全ての独自モード規格に対応しています。