中級

費用 (無料)   対象製品  RXファミリ

開催日時/会場

  • 2017年 03月21日(火) 13:00~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました
  • 2017年 03月27日(月) 13:00~17:00
  • 新大阪会場(CIVI新大阪東) 終了しました
  • 2017年 03月31日(金) 13:00~17:00
  • 名古屋会場(名古屋広小路プレイスビル) 終了しました

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • e² studioが何かを理解されたい方
  • スマートマニュアルやコード生成が何を解決してくれるかを理解されたい方

受講に必要な前提知識

C言語プログラミング、マイコンの基礎知識

内容

e² studioはグローバルに普及しているオープンソースの"Eclipse"をベースにした統合開発環境です。
本セミナーは、デバッガを使用したことのある方を対象に、開発環境全般の説明と共に、RXを題材にコード生成ツールやスマートマニュアルなどの特徴がある機能に重点をおいて説明します。LEDを点滅/調光する演習を用意しましたので、特徴的な機能に加え、各種機能をお試しいただけます。

カリキュラム

(1)RX概要

(2)e² studio演習

演習1.タイマによるLED制御

演習2.LEDのPWM制御

演習3.スマートマニュアル参照

(3)Q&A 

 ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

 

演習環境

  • GR-KAEDE
  • e² studio
  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
  • E1エミュレータ

お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2017年 03月21日(火) 受付終了

2017年 03月27日(月)受付終了

2017年 03月31日(金)受付終了