中級

費用 (無料)   対象製品  RL78ファミリ(RL78/G13,G14)

RL78/G1xシリーズの割り込み制御方法と内蔵周辺機能に関する特長および使用方法をプログラミングを通して学べます。

開催日時/会場

  • 2019年 01月17日(木) 9:30~17:00
  • 新大阪会場(CIVI新大阪東) 終了しました
  • 2019年 01月23日(水) 9:30~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました
  • 2019年 06月07日(金) 9:30~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 満席となりました

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • RL78マイコンの「割り込みを含めた内蔵周辺機能の使い方と設定手順を知りたい」といった方にお勧めします。
  • RL78 1day速習~動かしてみよう編~と併せて受講いただくと効果的です。

受講に必要な前提知識

マイコンの基本知識とC言語でのプログラミング経験が必要です。

内容

割り込み制御、タイマ・アレイ・ユニット(TAU)、シリアル通信(SAU)、A/Dコンバータといった一般に組み込み制御でよく使われる周辺機能について、使用方法および注意点をプログラミングを通して学習します。
実習では、マイコントレーニングボード MT-RL78(サンハヤト製)を使用します。

カリキュラム

  1. オリエンテーション(9:30~9:40)
  2. RL78ファミリ概略(9:40~9:50)
  3. 割り込み制御とプログラミング(9:50~11:40)
  4. TAUの基本機能と複数チャネルの連動動作(11:40~14:40)
  5. 通信機能(SAU)とプログラミング(14:40~16:00)
  6. ADCの機能とプログラミング(16:00~17:00)

演習環境

  • RL78/G14 評価ボード(サンハヤト製)
  • RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
  • 統合開発環境 e² studio

rl78g14-board


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2019年 01月17日(木)

2019年 01月23日(水)

2019年 06月07日(金)

※ページ下部で関連セミナーもご紹介しております

本セミナー前後の受講をお勧めするセミナー

このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。

初級

  • 【開催場所】
  • 豊洲会場、新大阪会場
  • 【受講料】
  • 45,000円(税抜き)

中級

  • 【開催場所】
  • 豊洲会場、新大阪会場
  • 【受講料】
  • 43,000円(税抜き)