RXファミリのソフトウェア開発が楽になる!スマート・コンフィグレータとQE(USB, Display)の使い方習得

中級

費用 (無料)   対象製品  RXファミリ

開催日時/会場

  • 2018年 08月23日(木) 13:00~17:00
  • 新大阪会場(CIVI新大阪東) 終了しました
  • 2018年 08月28日(火) 13:00~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • ソフトウェアの開発期間を短縮したい方
  • 産業/民生用途でRXファミリマイコンのご使用を検討されている方

受講に必要な前提知識

  • C言語プログラミング
  • マイコンの基礎知識

内容

ソフトウェア開発工数の大幅削減に貢献するスマート・コンフィグレータとQE(Quick and Effective tool solution)の使い方を、ハンズオンを通して一度に学べるセミナーです!

【スマート・コンフィグレータ】
「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたユーティリティです。FITモジュールのインポート、ドライバコード生成、端子設定の3つの機能で、お客様のシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。
 スマート・コンフィグレータの詳細はこちら

【QE】
これまでの開発環境ツールから一歩踏み込んだ、各種アプリケーション対応開発支援ツールです。USB、ディスプレイなどの様々なアプリケーションに対応した開発ノウハウ(機能)を統合開発環境にプラスし、デバッグ作業を容易にします。
 QEの詳細はこちら

カリキュラム

  1. RXファミリ新製品のご紹介
  2. 統合開発環境(e² studio)とスマート・コンフィグレータのご紹介
  3. QE(Quick and Effective tool solution)のご紹介
  4. ハンズオン
    ○スマート・コンフィグレータの使い方 ○タイマ制御(コード生成による簡単プログラミング) ○USB制御(ミドルウェア組み込みと、QE for USBを使ったトラブルシューティング) ○TFT-LCD制御(QE for Display[RX]による簡単タイミング調整&画質調整)
  5. Q&A

 ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

演習環境

  • Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB
  • E2エミュレータLite
  • e² studio

お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2018年 08月23日(木) 

2018年 08月28日(火)