オンラインセミナー

高性能、高効率、およびコスト効率の要求が特にマルチセクタアプリケーションで高まるにつれて、インダクティブポジションセンサは産業用整流子モータのあり方を変えています。

IPS2200は、産業用、医療用、および民生用アプリケーションのアブソリュートポジションセンサとして高速整流子モータに使用できる、磁石を使用しないインダクティブポジションセンサICです。

浮遊磁場耐性、スルーシャフト機能、軽量、小型、およびBOMの大幅な最適化により、IPS2200はレゾルバの置き換えに理想的な代替品となっています。

このオンラインセミナーで学べること:

  • モータ制御におけるセンサの使用方法
  • インダクティブポジションセンサの価値と解決できる問題
  • モータ整流アプリケーションにとってのIPS2200使用のメリット

バッテリ駆動におけるIoTデバイスのトレンドには、バッテリ消費効率の向上が必要です。このオンラインセミナーでは、さまざまなパワーマネジメント技術で、バッテリ寿命を延ばすことができる、民生用および産業用アプリケーションの事例を検討します。

講師紹介:

Ruggero Leoncavallo Ruggero Leoncavallo
プロダクト マーケティング マネージャ
ルネサス エレクトロニクス

ルネサスのインダクティブポジションセンサグループの製品マーケティングマネージャで、オーストリアに拠点を置き、インダクティブポジションセンサ製品ラインの戦略と実行を担当。

こちらからご登録の上、ご視聴ください

過去ログイン情報から、ユーザ情報を推定表示しています。 ご本人でない場合は、こちらをクリックください。