概要

エアバッグ・システムは、衝突時の乗員の安全性をさらに高めるために、衝突を検知するサテライトセンサが増加する傾向にあります。これらのセンサから入力された多くのデータを高速に処理するには、マイコンに対しより高い処理性能が求められます。また、周辺デバイスとの通信のため、高速SPI*互換インタフェースや、その他のECUの協調制御を行うためのタイマモジュール、CANモジュールなどのフレキシブルな周辺インタフェースが必要です。

ルネサスは、ローエンドからハイエンドの幅広い製品ラインアップで、乗員検知からエアバッグ本体のコントローラにいたる、あらゆるセーフティシステムにソリューションを提供しています。また、システムのアプローチに応じて豊富な車載実績をもつアナログ製品をベースにしたスクイブドライバ、センサASICも提供することができます。

* SPI: Serial Peripheral Interface

ブロック図

Airbag System Block Diagram

Automotive Development Tools Icon

自動車 開発環境

数多くのツールベンダーと連携した、多彩な車載システム向け開発ツールをご紹介しています。