『がじぇるね工房』では、ルネサスからお願いした“ルネサスMVP”による作品記事を一挙公開しています!苦労点や、工夫点、センサの制御、モーター制御などに関する情報など、読者に役立つ情報が満載!これら貴重な情報を通じて電子工作のさらなる楽しみ方を追求しましょう!

注目作品記事

1位

OpenCVで自作3Dスキャナー

市販されているものはレーザーなどのセンサーを使うものが一般的ですが、この作品では特別なセンサーは使わずに、GR-LYCHEEやGR-PEACHのカメラで撮影する画像とコンピュータービジョンのアルゴリズムを使い3次元データを取得します。

2位

GR-KURUMIを使った小さな時計

「がじぇるねを毎日持ち歩く」がコンセプトです。小型で低消費電力、RTC内蔵というGR-KURUMIの特徴を生かして腕時計を作りました。

3位

GR-LYCHEEで物体追跡(色検出)ロボ

GR-LYCHEEプロデューサミーティング(ルネサスナイト11)用に製作した色検出による物体追跡ロボです。赤色の物体を追跡して走行しつつ、カメラ画像をWiFi経由でスマホやタブレットで見ることができます。

作品記事を探す

各がじぇるねボードのページのプロジェクトタブからボード毎で作品記事を確認するか、がじぇるね工房の記事一覧をご参照いただけます。