概要

説明

インターネットオブシングス(IoT)が家電市場に拡大し続ける中、スマートドリルのようなデバイスはBluetooth®やWi-Fiなどの一般的なワイヤレス通信プロトコルを使ってスマートフォンと通信できる必要があります。 このエネルギー効率の高いコードレスドリルのソリューションには、壁内の電線検出のほかに、穴あけの角度(垂直/水平/すべての角度)など追加のプログラマブル機能、プラスチック材料に対するRPMの制限、機械式スイッチへのオプションとしてのトルク制限、距離計測、ユーザが容易にセットアップできるようにスマートフォンへのBluetooth Low Energy(LE)接続、オプションとして電線検出のハプティック表示などの特長があります。

このシステムのメリット:

  • 壁内の電線検出は、取り外し可能な集塵機に内蔵されているので、安全性を高め、追加の専用ツールの必要性を取り除きます。
  • 水平や垂直(または角度をプログラム可能)の表示で、追加の治具やツールが不要
  • 低価格のBluetooth LEで、ユーザがスマートフォン上で快適にドリルの操作可能
  • 精密なトルク制御のブラシレスモータは、効率とパワーを高め、全体重量を低減
  • 広角の監視画面(IPSまたは OLEDパネル)
画像

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 安全性と高度な機能を組み込んだコードレスドリル