このリファレンスデザインは、HVACシステムを使用する際に室内環境を快適で健康的にする無線センサネットワークソリューションです。Bluetooth® 5.0 Low Energyを用いたセンサにより、温度/湿度/室内空気質(IAQ)データを監視します。

カスタマイズされた無料のGUI があり、それによって建物内に設置されるセンサの設計、インストール、操作が容易になります。 このソリューションで、開発時間とコストを削減できます。

このシステムのメリット:

  • 電力効率に優れたRA4W1 マイクロコントローラを搭載したBluetooth 5.0 Low Energyネットワーキング。
  • 湿度と温度を測定するHS3001/HS3101(埃や水から守る疎水性膜を備えています)。
  • ZMOD4410によりIAQを測定します。
  • スレーブ側で自律的な監視と、必要な場合の警告を行うことにより、マスター側への度重なる照会の必要性を排除します。
  • お客様はスレーブ側からの警告に基づいて、HVAC制御アルゴリズムを開発することができます。
  • 無線センサにより初期設定コストを削減できます。
  • デモ、設計、製造、設置、および操作に適した無料GUIを提供します。

ターゲット・アプリケーション:

  • 建物、産業、家庭向けのHVAC
画像
Bluetooth Low Energy Sensor Network Solution