エンタープライズメディアゲートウェイは、PSTN(公衆交換電話網)、SS7(共通線信号No.7)、次世代ネットワーク(2G/2.5G/3Gの無線アクセスネットワーク)、PBX(構内交換機)などの通信ネットワーク間でデジタルメディアストリームの変換を行う機器/サービスです。メディアゲートウェイは、ATM(非同期転送モード)やIP(インターネットプロトコル)など複数の通信プロトコルを使用した次世代ネットワーク間のマルチメディア通信を可能にします。メディアゲートウェイは、種類の異なるネットワーク間の接続を担うので、伝送方式や符号化方式の変換が主要な機能の1つになります。
IDTは、以下の製品カテゴリにおいてエンタープライズメディアゲートウェイ向けのソリューションを提供しています。