~HD映像を安価に伝送できるオートモーティブHDリンクを使用した車載カメラシステムに最適~

2022年11月2日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、車載用カメラアプリケーション向けに、機能安全規格ASIL Bに対応可能なパワーマネジメントIC(PMIC)「RAA271082」を発売、量産を開始しました。新製品は、ISO 26262に準拠したプロセスで開発されたマルチレール電源用ICで、プライマリ(1次)高電圧同期整流型降圧レギュレータを1個、セカンダリ(2次)低電圧同期整流型降圧レギュレータを2個、低電圧LDOレギュレータを1個、搭載しています。また、4個の過電圧/低電圧検出、I2C通信、設定可能な汎用I/Oピン、および専用のリセット出力/フォルト出力を備えています。ASIL Bの厳しい要件を満たせるよう、新製品は、独立したリファレンスを持つ過電圧/低電圧検出機能、電源投入時の内蔵セルフテスト機能、そして内部レジスタとI2C通信の連続CRC(巡回冗長検査)エラーチェック機能を備えています。

 新製品は、低コストのケーブルやコネクタを使用してハイビジョン(HD)映像を伝送できるルネサスのオートモーティブHDリンク(AHL)を使用する車載カメラシステムに最適です。加えて、CMOSイメージセンサ、イメージシグナルプロセッサ(ISP)、エンコーダ(AHLやSerDesなど)から構成される、ほぼあらゆるカメラモジュールの電源要件をサポートします。また、バッテリからの直接電源供給や、同軸ケーブルを介した電源供給(Power-over-Coax)にも対応しています。これらによりユーザは、サラウンドビュー、リアビュー、ドライバモニタリング、電子ミラーなど、機能安全対応が求められる車載用カメラモジュールの電源設計を簡素化することができます。

 また新製品は、ウォッチドックタイマ機能、リセット機能、プログラマブルGPIOなども搭載しているため、16/32ビットの車載用マイコンと組み合わせて、幅広い車載アプリケーションに最適です。

 ルネサスの車載アナログパワー&ビデオ事業部、Vice PresidentのNiall Lyneは次のように述べています。「カメラは、今やすべての新車に欠かせない機能となっています。当社の新しいPMICは、ほぼあらゆる車載用カメラモジュールに対応でき、お客様が必要とする特徴や機能をコンパクトなサイズで提供します。この新製品は、コンピュータビジョンを実現する革新的技術として評価されたAHLソリューションと組み合わせて使用するのに最適です。」

PMIC「RAA271082」の主な特長

  • ISO 26262に準拠したプロセスで開発され、ASIL Bのシステム安全要件の達成をサポート
  • 高度なプログラマビリティにより、主要ベンダの幅広い車載用イメージセンサに対応
  • スイッチングレギュレータ1個あたり1Aの出力電流能力を提供することで、最新世代の高解像度車載用イメージセンサの増大し続ける電力需要に対応
  • ウォッチドッグタイマ機能、リセット機能、およびプログラマブルGPIOを内蔵し、車載用マイコンをサポート
  • 複数の機能を1チップに統合したことにより、システム全体の消費電力を削減

RAA271082を使用した「AHLによるフルデジタルクラスタソリューション」

 ルネサスは、RAA271082とAHLを使ったウィニング・コンビネーションとして、4つのカメラをAHLで接続しサラウンドビューモニタを実現する「AHLを備えたフルデジタルクラスタソリューション」を開発しました。ルネサスのウィニング・コンビネーションは、ルネサス製品を最適に組み合わせて技術的に動作検証を行っているため、ユーザの設計リスクを低減し、市場投入までの時間を短縮します。ルネサスは、幅広い製品ラインアップに向けた300種類以上のウィニング・コンビネーションを提供しています。詳細については、こちらからご覧いただけます。https://www.renesas.com/win

RAA271082および評価ボード「RTKA271082DE0000BU」の詳細は、こちらをご覧ください。
www.renesas.com/RAA271082

以 上

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする