IDT社の新しいコーデック(符号化器と復号器)LSIが、プログラマブルPLL(位相同期ループ)を 集積することで、携帯機器の回路基板スペースの縮小、コスト削減、開発期間短縮に貢献
2011年8月23日
ミックスド・シグナル半導体のソリューションを提供するthe Analog and Digital Company™ のIDT®社(Integrated Device Technology, Inc.、本社:米国カリフォルニア州サンノゼ、NASDAQ:IDTI)は、本日、携帯機器向けに、プログラマブル・クロック・ジェネレータを集積した世界初のオーディオ・サブシステムを発表しました。この新しいデバイスの集積化効果によって、回路基板スペースが最小化され、システム・コストも削減できます。リードタイムを長くする要因である複数の外付け水晶振動子や発振器が不要となるため、開発期間も短縮できます。
ACS42200ファミリには、携帯機器向け低消費電力ハイファイ・コーデックが含まれており、タブレット・コンピュータや、携帯型ゲーム機、パーソナル・ナビゲーション機器、携帯用プロジェクタ、ドック・スピーカーなどの用途向けです。このファミリは、内部および外部のタイミングのための4個のプログラマブル・システムPLL、DDX™ D級スピーカ・アンプ、キャップレス・ヘッドホン・アンプ、3Dやバス/トレブル強調のための先進的なオーディオ処理能力を備えています。
「超高効率DDX技術と業界をリードするタイミング技術の統合は、価値創造のために、IDT社がアナログとデジタルの世界を、いかに統合するかを示す好例です。集積されたプログラマブルPLLと高効率ハイファイ・オーディオは、最終製品をより良く、より小型に、より安価に、より早く消費者の手元に届けるという困難な課題を一気に解決します。ACS42200は、IDT社のPCオーディオのポートフォリオを拡張し、ノートPCからタブレットPCへの転換をサポートします」とアナログ・アンド・パワー部門のマーケティング・シニアディレクタ、Patrick Griffith(パトリック・グリフィス)は述べています。
集積した4個のプログラマブル・システムPLLは、IDT社のコーデック・ソリューション特有のものであり、システムのアプリケーション・プロセッサ、USBインタフェース、セカンダリ・オーディオ、その他のサブシステムのタイミング管理を可能にします。これによって、システム設計者は大きくて高価な(しばしば調達遅れの発生する)水晶振動子や発振器が不要で、さらに、搭載されているスペクトラム拡散機能により、EMI(電磁干渉)雑音を低減できます。IDT社が特許を取得したDDX D級アンプ技術は、従来のD級アンプ・ソリューションと比較して、より高い効率と、より少ない消費電力を実現します。これは、次世代の民生用携帯機器で重要な要求であるバッテリー駆動時間の改善につながります。
以上の特徴に加えて、プログラマブルなDSPフィルタ・エンジンが、ダイナミクス・プロセッシング、イコライゼーション、スピーカ保護、小型スピーカ用のラウドネスを通して、より豊かな音をつくりあげます。IDT社は、Linux(リナックス)やAndroid(アンドロイド)のシステムの製品開発を加速するために、一貫したドライバのサポートとチューニング用ツールを提供します。スピーカの選択や工業デザインに対する柔軟性も提供します。
IDT社について
the Analog and Digital Company™のIDT 社(Integrated Device Technology, Inc.)は、顧客の用途に最適化したシステム・レベルのソリューションを開発します。タイミング、シリアル・スイッチ、インタフェース、アナログやシステムに関する専門技術で市場のリーダーシップをとっています。これを利用して、通信、コンピュータ、民生用電子機器の分野で、特定の用途に完全に最適化したミックスド・シグナル半導体のソリューションを提供します。本社は、米国カリフォルニア州サンノゼ。世界中に設計、製造、販売の拠点を持っています。IDT社の株式はNASDAQ Global Select Stock Market®市場で取引されています。証券コードは「IDTI。IDTに関する詳しい情報はwww.IDT.comをご覧ください。Facebook、LinkedIn、Twitter、YouTubeでも調べられます。
#
IDTおよびIDTのロゴは、Integrated Device Technology Inc.の商標または登録商標です。製品やサービスを特定するために使われるその他のブランド名、製品名、マークは、各所有者の商標または登録商標の場合があります。