2015年7月31日

 平成27年5月12日に公表した平成28年3月期第1四半期(累計)の連結業績予想と本日公表の実績の間に差異が生じましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 平成28年3月期第1四半期(累計)の連結業績予想と実績の差異の内容

(平成27年4月1日~平成27年6月30日)

(単位:百万円)

  売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する四半期純利益 1株当たり四半期純利益(円)
前回発表予想(A) 180,000 25,000 23,000 20,000 12.00
実績(B) 179,302 32,363 33,367 29,872 17.92
増減額(B-A) △698 7,363 10,367 9,872 5.92
増減率(%) △0.4% 29.5% 45.1% 49.4% 49.4%
(ご参考)前期第1四半期実績
(平成27年3月期第1四半期)
209,259 26,984 25,343 21,199 12.72

2. 差異が生じた理由

 平成28年3月期第1四半期(累計)の連結業績について、売上高は前回発表予想と比べ7億円の減少となる1,793億円、半導体売上高は5億円の増加となる1,745億円となりました。半導体売上高はほぼ前回予想どおりでしたが、費用の抑制や円安効果などにより、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する四半期純利益が前回予想を上回りました。

 詳細につきましては、本日公表いたしました「平成28年3月期 第1四半期決算短信」をご覧ください。

以 上


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする