~当社従来品比2倍の大容量メモリ搭載により、複数のICカード機能用プログラム格納に対応~
2011年3月7日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長:赤尾 泰、以下ルネサス)は、このたび、クレジットカードなどの金融決済カード、IDカード、乗車券用ICカードなどのICカード用にセキュリティ機能を内蔵したマイコン(セキュアマイコン(注1))として、大容量メモリを搭載した「RS47X」を製品化し、2011年4月よりサンプル出荷を開始します。

 新製品は、ICカード用プログラムなどを格納するメモリ・EEPROM(Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory)の容量を当社従来品「RS46X」の2倍となる144Kバイトに拡大し、ICカードの多機能化に対応しています。また、「RS46X」同様、接触および非接触、両方のタイプのICカードに対応しています。

 新製品のサンプル価格は、ウェハ1枚で出荷の場合280円/個となっております。量産は2011年7月から開始し、1年後には月産50万個を計画しています。

 近年、クレジットカードやプリペイドカード等の金融決済カード、およびパスポートや健康保険証、運転免許証等のIDカードでは、偽造や情報漏洩(ろうえい)などに対応するため高いセキュリティが確保できるICカード化が進んでいます。また、非接触の使いやすさへの認識の高まりから、小額決済や交通乗車券、アクセス管理など非接触ICカード市場が拡大していますが、さらなる利便性向上のために、分野・地域によって異なる通信タイプへの対応や1枚のカードで複数のICカード機能を搭載するニーズが強まっています。

 このため、ICカード等に搭載されるセキュアマイコンには、セキュリティ機能向上のための高機能化や接触/非接触のマルチインタフェース対応に加え、ICカードの多機能化に対応するメモリの大容量化が求められています。

 新製品はこのようなニーズに対応しており、主な特長は以下の通りです。

(1)大容量メモリを搭載

当社のセキュリティマイコン「RS-4 シリーズ」では最大容量である144KバイトのEEPROMを搭載しています。当社従来品「RS46X」の2倍に大容量化しており、ICカード用アプリ ケーションの複数搭載、大容量データの格納が可能となり、ICカードの多機能化に対応できます。

なおEEPROMは、従来同様、実績のある当社独自のMONOS(Metal Oxide Nitride Oxide Silicon)型を採用し、高信頼性を実現しています。

(2)接触/非接触の両タイプに対応するマルチデュアルインタフェースを搭載

従来の「RS46X」と同様に、様々な接触/非接触通信に対応するマルチデュアルインタフェースを搭載しています。非接触インタフェースは、金融・ID・交通分野で実績のあるISO/IEC 14443 Type A/Type B(注2)、FeliCa(注3)に対応しています。

 このほか、従来製品同様、高度な暗号処理を高速に実行する機能を搭載すると共に、光アタックに対する内蔵メモリデータチェック機能等の先端セキュリティ技術を採用し、高セキュリティを実現しています。

 新製品の出荷形態は、「ウェハ」と「COT (Chip On Tape)」を揃えています。

 ルネサスでは今後もセキュリティ市場の動向やニーズに即したセキュアマイコンの製品開発を進め、「RS-4シリーズ」の金融・ID用途向けのさらなるラインアップ充実を図っていきます。

 新製品の仕様は、別紙をご参照下さい。

以 上

(注1)セキュアマイコン:ICカード用マイコンなど、暗号処理機能等を搭載したセキュリティ用途向けのマイコン。

(注2)13.56MHz無線を利用した近接型非接触ICカード通信の国際標準規格。

(注3)FeliCa:ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式。

*FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。その他、本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする