RAA210系列简化数字电源模块

Added on 2018-10-12

瑞萨电子最新推出的RAA210系列简化数字电源模块,在保留工业标准的PMBus协议规范的同时,为电源设计工程师提供了熟悉的类似模拟电源模块的设计流程和体验。RAA210系列简化数字电源模块支持0.6V-5V输出电压,最大25A-70A的输出电流,并且能够完全通过外部引脚设置电阻来实现参数配置。想要了解更多关于RAA210系列简化数字电源模块的信息,请访问瑞萨电子官方网站。

Related Resources



Video Transcript

对于电源设计工程师来说,数字电源带来了很多优点,例如增加了设计的灵活性,实现了数据以及参数的实时监控和控制,节省了占板空间等等,从而可以极大地缩短研发周期。但是,这也要求电源设计工程师了解固件,具备一定的程序设计能力。为了更好的平衡数字电源的优缺点,瑞萨电子推出了全新的解决方案。

大家好,我是瑞萨电子工业电源部门高级应用工程师,张海钰。今天我来为大家介绍瑞萨电子最新的RAA210系列简化数字电源模块。

瑞萨电子最新推出的RAA210系列简化数字电源模块,在保留工业标准的PMBus协议规范的同时,为电源设计工程师提供了熟悉的类似模拟电源模块的设计流程和体验。

RAA210系列简化数字电源模块能够完全通过外部引脚设置电阻来实现参数配置,例如输出电压,开关频率,输入欠压锁定,斜坡时间,软启动/软停止,电压跟踪,外部时钟同步和相位拓展,从而提供了简单的即插即用解决方案。

针对POL应用场合,瑞萨电子最新推出的RAA210系列简化数字电源模块支持宽输入输出电压范围,宽输出电流范围 和多种电源管理特性, 非常适合FPGAs,DSPs,ASICs和存储器的电源架构。

凭借着0.6V-5V的宽输出电压范围,最大25A-70A输出电流能力,RAA210系列简化数字电源模块是目前市场上能够提供最大功率密度的解决方案之一。

瑞萨电子利用具有专利的ChargeMode控制架构实现了单时钟周期快速瞬态响应,从而减少了输出侧所需电容。

简化的数字电源模块能够对输入/输出电压,电流,温度, 开关频率和故障提供实时遥测,有助于改善了系统的可靠性和运行时间。

相比于模拟电源模块,简化的数字电源模块内置了非易失存储器,用于保存故障日志,更方便地记录和解决系统运行中遇到的问题。

现在,大家看到的就是RAA210系列简化数字电源模块RAA210850的评估板。这块评估板上包括了所有评估RAA210850特性的外围电路。RAA210850的典型电路只需要输入电容,输出电容,引脚设置电阻和少量的其它元件。

瑞萨电子的PowerNavigator GUI支持所有RAA210系列简化数字电源模块。PowerNavigator软件通过标准的USB 接口 来实现与数字电源模块的通信。借助于简洁的用户界面,电源设计工程师可以方便地使用PMBus指令对数字电源模块进行实时监控,验证和定制化配置。

另外,瑞萨电子在线的设计支持工具例如PowerCompass和ISIM模型,可以帮助简化设计过程,缩短开发周期,加快产品推向市场。

RAA210系列电源模块简化了数字电源的配置和控制。同时,通过与ISL827x系列全数字电源模块的引脚兼容,RAA210系列简化数字电源模块可以方便的升级到完整的PMBus配置,以适应复杂的高性能系统应用。

想要了解更多关于RAA210系列简化数字电源模块的的信息,例如文档,设计工具或者订购样片和评估板, 请访问瑞萨电子官方网站。