RZG workshop tw

課程名稱 瑞薩RZ/G1M免費實作課程
日期與時間 2018年7月26日 09:30-16:00 (09:00報到)
地點 台北市復興北路 99 號 (恆逸資訊) 交通資訊
內容與時程 內容與時間會依實際上課情況有所調整

RZG Agenda
產品簡介 RZ系列為瑞薩使用ARM Cortex-A核心之的高階處理器系列,其中RZ/G 提供高效能圖形介面、多媒體影音串流、3D繪圖加速功能。另外瑞薩也提供了簡易使用的Linux平台可降低開發成本及縮短開發時程。
本課程將介紹RZ/G架構、Linux開發平台以及Qt人機介面展示,並協助參加者建立自己的開發環境。

>>更多RZ/G1M相關資訊
主要應用 - 工業、家用、商業用人機介面
- 物聯網應用
- 辦公室自動化
- 大樓及家庭自動化
- 圖形處理相關功能開發
重要提醒 1. 需有處理器 C語言程式設計經驗。
2. 熟悉Linux系統基本操作
3. 熟悉嵌入式Linux運作流程。
4. 自備電腦,OS 是 Window 7 或 Window10, 64 bits. 及足夠100GB 的硬碟。
5. 請先安裝Ubuntu 16.04LTS (64-bit) (安裝於本機或使用VMware 14)
活動注意事項 1. 若您非My Renesas會員,請先點選註冊為會員。 完成會員註冊後,請再次回到此活動頁面,點選「立即報名」, 依照步驟完成活動登記手續。
2. 活動登記完成後,您將收到一封完成課程登記的電子郵件通知 (此為系統自動通知,請問直接回覆)。若您未收到登記確認信,請Email至活動小組或致電 (02)8175-9618 李小姐,確認是否報名成功。
3. 活動場地備有桌上型電腦,但由於此課程有特殊環境作業需求,故須自備筆記型電腦操作 (詳細規格將列於上課通知中)
4. 因報名人數踴躍,台灣瑞薩電子保留最終名單審核權利,請靜候上課通知結果。審核通過者,瑞薩將於課前寄送簡訊提醒您出席。
5.課程開放對象以客戶為主。合作夥伴或同業如有需求,請與瑞薩代理商聯繫。

fullyregistered